请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR2000EVM 主题中讨论的其他器件: DLP2000、 DLPC2607
你(们)好
希望在 DLPDLCR2000EVM 上为我的项目扩展光学引擎。 已查看 BOM、但在制造商网站上找不到有关这两根柔性电缆的更多详细信息。
MT46H32M16LFBF-5 IT:C Molex LED 柔性连接器
J1 50028-05081-001 ACE Electronics DMD 连接器
还尝试了 EVM 上的器件型号
00.LC729G001
00.LE401H002
电路板和光学引擎之间的接口是什么?