主题中讨论的其他器件: DLPC2607
您好!
有人可以在这里帮助我吗? 这是印度的 Sanjay 电话。
我得到了2个 dlp-lightcrafer-2000。
第一 个是我不小心插入了9V 电源、它在右角变得很热(黑色投影仪设置下面)。 我感觉到一股烧焦的味道、尽管我突然下了下来、它还是变得很热。
然后、我插入了5伏、1安、没有闪屏。 似乎没有发生任何事情。 当手靠近 LED 时、LED 会亮起和熄灭、但实际上没有发生任何事情。
在插入9伏电压之前、我尝试通过 Raspberry PI 3 (跳线 J3和接地)供电。 由于它看起来不起作用、我冒险输入到9伏(它在很短的时间内被插入。 我从感应到热量的那一刻起就拔出了。 可能是太晚了。 我不知道)
第二个电路工作得非常好(我没有在这里插入9伏的插座。 第一次体验之后)
是否没有电压保护? 电源是否不足以满足第一个要求、因此无法启动? 还是第一个在显示屏上出现某种故障? 它在右下角变热了! 或者更有可能仅在5V 和3A 电流下工作?
第二个工作电压为5伏,1安培电源(这一个我没有尝试过 Raspberry PI 3)
是否可以挽救第一个? 我真的需要这两种方法。 德州仪器(TI)在这里没有任何卖家(班加罗尔)。 我从 mouser.com 直接从各州获得、并在当地缴纳了巨额税款。
感谢您的任何帮助。