This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLP lightcrafter 2000不启动

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/688788/dlpdlcr2000evm-dlp-lightcrafter-2000-not-booting

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC2607

您好!

有人可以在这里帮助我吗? 这是印度的 Sanjay 电话。

我得到了2个 dlp-lightcrafer-2000。

第一 个是我不小心插入了9V 电源、它在右角变得很热(黑色投影仪设置下面)。 我感觉到一股烧焦的味道、尽管我突然下了下来、它还是变得很热。

然后、我插入了5伏、1安、没有闪屏。 似乎没有发生任何事情。 当手靠近 LED 时、LED 会亮起和熄灭、但实际上没有发生任何事情。

在插入9伏电压之前、我尝试通过 Raspberry PI 3 (跳线 J3和接地)供电。 由于它看起来不起作用、我冒险输入到9伏(它在很短的时间内被插入。 我从感应到热量的那一刻起就拔出了。 可能是太晚了。 我不知道)

第二个电路工作得非常好(我没有在这里插入9伏的插座。 第一次体验之后)

是否没有电压保护? 电源是否不足以满足第一个要求、因此无法启动? 还是第一个在显示屏上出现某种故障? 它在右下角变热了! 或者更有可能仅在5V 和3A 电流下工作?

第二个工作电压为5伏,1安培电源(这一个我没有尝试过 Raspberry PI 3)

是否可以挽救第一个? 我真的需要这两种方法。 德州仪器(TI)在这里没有任何卖家(班加罗尔)。 我从 mouser.com 直接从各州获得、并在当地缴纳了巨额税款。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjay、

    DLPDLCR2000EVM 设计为使用5V-3A 电源。 很可能是您使用9V 电源烧坏了稳压器。 在这种情况下、您可能需要更换或维修系统。

    我强烈建议您联系 TI.com 商店支持:
    www.ti.com/.../contactus.page

    如果您决定尝试维修您的系统、也可以参考 TI 参考设计、其中包括原理图和物料清单。 但是、如果控制器是油炸的、而不仅仅是稳压器、您可能没有太多可以做的:
    www.ti.com/.../tida-01473

    给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    --仍然有引导 LED 指示灯亮起并进入 D2,指示灯不会熄灭。

    9伏只是提供0.5安。 因此不确定电压是否具有瓦特数(5*3 =15 w vs 9*0.5=4.5 w)。  太聪明了,不起作用。

    ---5 v*3安,sacrosanct? 第二个灯2000在5伏、1安时工作(第一个灯不会打开 LED 启动开关、而是熄灭、投影仪 LED 不会熄灭

    -----我注意到光引擎(铜盖)右下角有烧焦的气味。 但没有烟雾或任何东西出来。 所以也有油炸食品(不确定芯片本身)。 我可以打开该部件并查看它吗? 内部只有芯片。 不确定内部是否有焦炭的味道。 稳压器位于左侧。 那么、有东西在上升。

    -

    --如果只 需要更换稳压器,它们是:

    TPS71501
    稳压器
    TLV809I50DBZT
    德州仪器 C                      REG 降压同步 ADJ TSOT23-5
    电压监控器和
    那么、我应该首先更换它们吗? 不确定它们是否在本地可用、但我会查看。 必须抓住一个进行 SMD 焊接。
    --我在配置工作正常的 I2C 时遇到困难,因为无法从 Raspberry PI 中检测到 i2c (同样是因为没有5伏和3安?)
    非常感谢您的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjay、

    很抱歉您的系统损坏。 我无法保证即使您更换了大多数组件、系统也能正常工作、因为任何关键系统组件都可能因向系统馈送的电源不正确而损坏。

    正如我之前所说的、如果您还没有、请务必联系 TI 支持。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、印度技术电话号码不工作。 。 我被困在 i2c (不在 Raspberry PI 3上工作)时的平均值。 不确定 PI 有什么问题)。 我必须尝试从 Arduino 发送 i2c。 是否有任何脚本可帮助解决此问题? 我不想写错误的东西,把正在工作的那个人弄乱(这两个都是新的,我已经很伤心,一个已经崩溃了)。 请给它一些时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanjay、

    DLPC2607编程人员指南中提供了可用 I2C 命令的列表:
    www.ti.com/.../dlpu013.pdf

    您可以在此处找到示例 python 脚本以帮助开发:
    github.com/.../DLPDLCR2000

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一切都在进行中。 他们要求我发送器件来查看它。 它肯定已经爆发了。 但电路设计似乎相当脆弱。 这意味着它可能没有停止其轨道(稳压器)中的损坏、它可能传播到线路中。 这意味着稳压器发生故障、一旦发生故障、它就像 LEVEE 断开(如果它只是断开电路、则损坏可能不会太大)。 这很难诊断。 我不确定他们是否具备这种专业知识来纠正该部件。 他们要求我发布它、然后他们会查看它。

    我要这个。 将在几天内关闭线程。 以便我编写更新、而不是打开新的更新。

    是的,我还没有把另一个组合在一起。 我将在一天或两天内尝试。
    您非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是、如果价格是产品价格的一半、我会去维修。 他们能给我一个旧的 EVM 或其他东西吗? 我不知道。 我不会期望这种慷慨。 但我还想建议对电路进行改进。 第一个稳压器必须是检查点。 如果发生故障、则会断开电路。 这意味着它充当分流器。 这样,损害就不像现在那样受到惩罚(似乎是这样)。 正如您所说、损坏似乎已经传播。
    我们必须等待并查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我买了一只 Beagle 骨。 因此、我不会冒险。 一天、我可能需要购买功能更强大且更昂贵的 DDP。 因此、与500到1000美元的损失相比、面临100美元损失的情况更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎我们在这个主题上有重复的线程、所以我将暂时关闭这个特定的线程。

    此致、
    Philippe Dollo