主题中讨论的其他器件:DLPDLCR2000EVM、 TIDA-01473
我尝试通过链接线程设置解决方案:
Echo 48 >/sys/class/gpio/export
回显>/sys/class/gpio/gpio48/direction
Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio48/value
但它仍然不会出现、我的输出也来自:
root@BeagleBone:~# i2cdetect -r 2.
警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-2。
我将探测地址范围0x03-0x77。
继续? [y/n] y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00: ------------ ------------ ------
10:------------ ------------ ------------ --
20:------------ ------------ ------------ --
30:------------ ------------ ------------ --
40:------------ ------------ ------------ --
50:------ UU UU UU UU UU -------- ------
60:------------ ------------ ------------ --
70:------------ ------
如果显示器是独立打开的、有人是否知道如何操作
对此进行故障排除?