This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:DLP®︎LightCrafter™︎Display 2000评估模块宽度 BeagleBone Black Wireless

Guru**** 2557530 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, TIDA-01473

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/711722/dlpc2607-dlp-lightcrafter-display-2000-evaluation-module-width-beaglebone-black-wireless

器件型号:DLPC2607
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR2000EVMTIDA-01473

我尝试通过链接线程设置解决方案:

Echo 48 >/sys/class/gpio/export

回显>/sys/class/gpio/gpio48/direction

Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio48/value

但它仍然不会出现、我的输出也来自:

root@BeagleBone:~# i2cdetect -r 2.
警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-2。
我将探测地址范围0x03-0x77。
继续? [y/n] y
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:         ------------ ------------ ------
10:------------ ------------ ------------ --
20:------------ ------------ ------------ --
30:------------ ------------ ------------ --
40:------------ ------------ ------------ --
50:------ UU UU UU UU UU -------- ------
60:------------ ------------ ------------ --
70:------------ ------     

如果显示器是独立打开的、有人是否知道如何操作

对此进行故障排除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何知道是否加载了驱动程序?

    IM 使用正确的图像时、它甚至工作一次、但随后又停止工作。

    当我在没有 BBBW 的情况下打开它时、它会显示启动屏幕...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格劳伯、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。 另一个用户发布了类似的问题、因此我将从那里复制我的回答。

    我知道其他用户在使用 BeagleBone Black Wireless (而非常规 BBB)启动 DLPDLCR2000EVM Cape 时遇到的问题。 BBB 版本的无线版本似乎缺少 Debian 附带的 Cape 覆盖驱动程序。 您可以在此处阅读有关 BeagleBone 的 Cape 覆盖管理器的更多信息:
    cdn-learn.adafruit.com/.../introduction-to-the-beaglebone-black-device-tree.pdf

    解决此问题的直接方法是在 BeagleBone 上手动安装驱动程序。 下面是 Cape 覆盖文件和 EEPROM 数据的下载、可用于从头开始在任何 BeagleBone 版本上安装驱动程序:
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/94/DLPDLCR2000_2D00_00A0.dts

    要安装 Cape 覆层、请按照以下页面上的说明进行操作:
    github.com/.../bb.org-overlays

    如果您在以下任何步骤中遇到问题、请告诉我。 正确安装 Cape 覆层(并在 Cape 覆层管理器中进行验证)后、系统应能够显示 BeagleBone 桌面、如 DLPDLCR2000EVM 用户指南中所述。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 Cape 叠层相关的内容似乎已经到位、并且它们正在从内核叠层转换为 uboot 叠层、而 DLPDLCR2000EVM 覆层是内核覆层、TI 是否有更新计划? 我还不能使它正常工作。 是否有任何简单的方法来手动打开电路板? 我的意思是通过对 P2_15的布线...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法将其设置为引脚:


    Debian@BeagleBone:~$ echo 48 >/sys/class/gpio/export
    Debian@BeagleBone:~$ echo out >/sys/class/gpio/gpio48/direction
    Debian@BeagleBone:~$ echo 1 >/sys/class/gpio/gpio48/value
    Debian@BeagleBone:~$ config-pin -q P9.15
    未找到 p9_15 pinmux 文件!
    无法读取 pinmux 文件:/sys/devices/platform/ocp/ocp p9_15_pinmux/state
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sudo show-pins
    P8.25/eMMC d0 0快速接收1个 MMC 1 d0 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.24/eMMC D1 1快速接收1个 MMC 1 D1 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.05/eMMC D2 2快速接收1个 MMC 1 D2 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.06/eMMC D3 3快速接收1个 MMC 1 D3 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.23/eMMC D4 4快速接收1个 MMC 1 D4 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.22/eMMC D5 5快速接收1个 MMC 1 D5 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.03/eMMC d6 6快速接收1个 MMC 1 d6 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.04/eMMC D7 7快速接收1个 MMC 1 D7 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.19 8快速 1个 LCD D23 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.13. 9快速 1个 LCD D22 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.14. 10快速 1个 LCD D21 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.17. 11快速 1个 LCD d20 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.12. 12快速 1个 LCD D19 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.11 13快速 1个 LCD d18 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.16 14快速 1个 LCD d17 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.15. 15快速 1个 LCD D16 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P9.15. 16快速 7 GPIO 1.16 lo >> sysfs (pinmux_dlp_gpio_pins)
    P9.23 17快速 Rx 向下7 GPIO 1.17
    P9.14. 18快速 Rx 向下7 GPIO 1.18
    P9.16. 19快速 Rx 向下7 GPIO 1.19
    P9.11. 28快速 Rx 向上7 GPIO 0.30
    P9.13. 29快速接收7个 GPIO 0.31
    P9.12. 30快速接收7个 GPIO 1.28
    P8.26 31快速 Rx 向下7 GPIO 1.29 OCP/valversed_helper (pinmux_dlp_gpio_pins)
    P8.21/eMMC 时钟 32快速接收2个 MMC 1个时钟 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.20/eMMC 命令 33快速接收2个 MMC 1命令 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P9.15. 34快速接收7个 GPIO 2.00
    P8.18 35快速 Rx 向下7 GPIO 2.01
    P8.07 36快速接收7个 GPIO 2.02
    P8.08 37快速接收7个 GPIO 2.03
    P8.10. 38快速接收7个 GPIO 2.04
    P8.09 39快速接收7个 GPIO 2.05
    P8.45/HDMI/sysboot 0 40快速 0 LCD d0 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.46/HDMI/sysboot 1. 41快速 0 LCD D1 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.43/HDMI/sysboot 2. 42快速 0 LCD D2 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.44/HDMI/sysboot 3. 43快速 0 LCD D3 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.41/HDMI/sysboot 4. 44快速 0 LCD D4 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.42/HDMI/sysboot 5. 45快速 0 LCD D5 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.39/HDMI/sysboot 6. 46快速 0 LCD d6 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.40/HDMI/sysboot 7. 47快速 0 LCD D7 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.37/HDMI/sysboot 8. 48快速 0 LCD D8 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.38/HDMI/sysboot 9. 49快速 0 LCD D9 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.36/HDMI/sysboot 10. 50快速 0 LCD d10 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.34/HDMI/sysboot 11. 51快速 0 LCD D11 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.35/HDMI/sysboot 12. 52快速 0 LCD d12 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.33/HDMI/sysboot 13. 53快速 0 LCD D13 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.31/HDMI/sysboot 14. 54快速 0 LCD D14 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.32/HDMI/sysboot 15. 55快 0 LCD D15 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.27/HDMI 56快速 0 LCD vsync 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.29/HDMI 57快速 0 LCD HSYNC 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.28/HDMI 58快速 0 LCD 时钟 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.30 / HDMI 59快速 0 LCD OE/ACB 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P9.22/SPI 引导时钟 84快速接收7 GPIO 0.02
    P9.21/SPI 引导输入 85快速接收7 GPIO 0.03
    P9.18/SPI 引导输出 86快速接收7 GPIO 0.04
    P9.17/SPI 引导 Cs 87快速 Rx 向上7 GPIO 0.05
    P9.42 89快速 Rx 向下7 GPIO 0.07
    P9.20/Cape I²C sda 94快速接收3 I²C 2 sda OCP/P9_20_pinmux (pinmux_P9_20_default_pin)
    P9.19 / Cape I²C SCL 95快速 Rx 上3 I²C 2 SCL OCP/P9_19_pinmux (pinmux_P9_19_default_pin)
    P9.26 96快速接收7个 GPIO 0.14
    P9.24. 97快速 Rx 向上7 GPIO 0.15
    P9.31/HDMI 音频时钟 100快速 Rx 向下7 GPIO 3.14
    P9.29/HDMI 音频 FS 101快速 Rx 向下7 GPIO 3.15
    P9.30 102快速 Rx 向下7 GPIO 3.16
    P9.28/HDMI 音频数据 103快速 Rx 向下7 GPIO 3.17
    P9.42 104快速 Rx 向下4 MMC 0 WP
    P9.27. 105快速 Rx 关闭7 GPIO 3.19
    P9.41 106快速 Rx 向下7 GPIO 3.20
    P9.25/音频振荡器 107快速 Rx 向下7 GPIO 3.21
    P9.41/JTAG 仿真3 109快速 Rx 向下7 GPIO 0.20
    Debian@BeagleBone:/usr/local/sbin sudo perl /opt/scripts/device/bone/show-pins.pl
    P8.25/eMMC d0 0 U7快速接收1个 MMC 1 d0 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.24/eMMC D1 1 V7快速接收1 MMC 1 D1 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.05/eMMC D2 2 R8快速接收1个 MMC 1 D2 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.06/eMMC D3 3 T8快速接收1个 MMC 1 D3 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.23/eMMC D4 4 U8快速接收1个 MMC 1 D4 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.22/eMMC D5 5 V8快速接收1个 MMC 1 D5 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.03/eMMC d6 6 R9快速接收1个 MMC 1 d6 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.04/eMMC D7 7 T9快速接收1个 MMC 1 D7 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.19 8 U10快速 1个 LCD D23 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.13. 9 T10快速 1个 LCD D22 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.14. 10 T11快速 1个 LCD D21 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.17. 11 U12快速 1个 LCD d20 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.12. 12 T12快速 1个 LCD D19 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.11 13 R12快速 1个 LCD d18 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.16 14 V13快速 1个 LCD d17 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.15. 15 U13快速 1个 LCD D16 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P9.15. 16 R13快速 7 GPIO 1.16 OCP/valversed_helper (pinmux_dlp_gpio_pins)
    P9.23 17 V14快速 Rx 向下7 GPIO 1.17
    P9.14. 18 U14快速接收器关闭7 GPIO 1.18
    P9.16. 19 T14快速 Rx 向下7 GPIO 1.19
    P9.11. 28 T17快速接收7 GPIO 0.30
    P9.13. 29 U17快速接收7个 GPIO 0.31
    P9.12. 30 U18快速接收7个 GPIO 1.28
    P8.26 31 V6快速 Rx 关闭7 GPIO 1.29 OCP/valversed_helper (pinmux_dlp_gpio_pins)
    P8.21/eMMC 时钟 32 U9快速接收2个 MMC 1时钟 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P8.20/eMMC 命令 33 V9快速接收2个 MMC 1命令 MMC@481d8000 (pinmux_eMMC_pins)
    P9.15. 34 T13快速接收7个 GPIO 2.00
    P8.18 35 V12快速接收7个 GPIO 2.01
    P8.07 36 R7快速 Rx 向上7 GPIO 2.02
    P8.08 37 T7快速接收7 GPIO 2.03
    P8.10. 38 U6快速接收7 GPIO 2.04
    P8.09 39 T6快速接收7 GPIO 2.05
    P8.45/HDMI/sysboot 0 40 R1快速 0 LCD d0 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.46/HDMI/sysboot 1. 41 R2快速 0 LCD D1 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.43/HDMI/sysboot 2. 42 R3 FAST 0 LCD D2 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.44/HDMI/sysboot 3. 43 R4 FAST 0 LCD D3 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.41/HDMI/sysboot 4. 44 T1快速 0 LCD D4 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.42/HDMI/sysboot 5. 45 T2 FAST 0 LCD D5 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.39/HDMI/sysboot 6. 46 T3快速 0 LCD d6 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.40/HDMI/sysboot 7. 47 T4快速 0 LCD D7 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.37/HDMI/sysboot 8. 48 U1快速 0 LCD D8 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.38/HDMI/sysboot 9. 49 U2快速 0 LCD D9 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.36/HDMI/sysboot 10. 50 U3快速 0 LCD d10 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.34/HDMI/sysboot 11. 51 U4快速 0 LCD D11 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.35/HDMI/sysboot 12. 52 V2 FAST 0 LCD d12 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.33/HDMI/sysboot 13. 53 V3 FAST 0 LCD D13 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.31/HDMI/sysboot 14. 54 V4快速 0 LCD D14 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.32/HDMI/sysboot 15. 55 T5快速 0 LCD D15 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.27/HDMI 56 U5快速 0 LCD vsync 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.29/HDMI 57 R5快速 0 LCD HSYNC 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.28/HDMI 58 V5 FAST 0 LCD 时钟 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P8.30 / HDMI 59 R6快速 0 LCD OE/ACB 面板(pinmux_bb_lcd_lcd_pins)
    P9.22/SPI 引导时钟 84 A17快速接收7 GPIO 0.02
    P9.21/SPI 引导输入 85 B17快速接收7 GPIO 0.03
    P9.18/SPI 引导输出 86 B16快速接收7 GPIO 0.04
    P9.17/SPI 引导 Cs 87 A16快速接收7 GPIO 0.05
    P9.42a 89 C18快速接收功能、7 GPIO 0.07
    P9.20/Cape I²C sda 94 D18快速接收3 I²C 2 sda OCP/P9_20_pinmux (pinmux_P9_20_default_pin)
    P9.19 / Cape I²C SCL 95 D17快速 Rx 上3 I²C 2 SCL OCP/P9_19_pinmux (pinmux_P9_19_default_pin)
    P9.26 96 D16快速接收7个 GPIO 0.14
    P9.24. 97 D15快速接收7 GPIO 0.15
    P9.31/HDMI 音频时钟 100 A13快速接收7 GPIO 3.14
    P9.29/HDMI 音频 FS 101 B13快速接收7 GPIO 3.15
    P9.30 102 D12快速接收7 GPIO 3.16
    P9.28/HDMI 音频数据 103 C12快速接收7 GPIO 3.17
    P9.42b 104 B12快速接收向下4 MMC 0 WP
    P9.27. 105 C13快速接收功能、可减少7个 GPIO 3.19
    P9.41 106 D13快速接收7 GPIO 3.20
    P9.25/音频振荡器 107 A14快速 Rx 向下7 GPIO 3.21
    P9.41/JTAG 仿真3 109 D14快速接收7 GPIO 0.20
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎驾驶员正在加载、我对如何解决此问题的想法已不多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我烧毁了设备、很遗憾、现在可以关闭主题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格劳伯、

    是什么导致电路板烧毁? 您是否知道哪些部件特别损坏? 如果可能、我想进一步探讨这个问题。 谢谢!

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电路板的隔离性能有点差、但我对其进行烧毁的确切步骤是将一根跳线从 R3最内层插头连接到 P2_6、以便我可以从 bbbw 馈送它、 然后我连接了 P2_2上的另一个 R3引脚、因为我认为这可能是与电源相关的问题、 但是、当我在 bbbw 上插入5V 电源时、电路板开始冒烟、而且已经太晚了、我认为它损坏了光学引擎、所以我认为它很坏...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格劳伯、

    R3是什么意思? 电路板上的 R3连接到 DMD 时钟、与电源无关。

    如果您有第二个系统、您可以使用连接到电源的跳线将系统连接到同一电源轨。 为了确保不会错误地连接任何电源轨、您可能需要查看参考设计(TIDA-01473)原理图:
    www.ti.com/.../TIDA-01473
    www.ti.com/.../tidrs01.pdf

    我很抱歉损坏了您的系统。 如果可能、我建议从 TI 支持部门寻求有关受损器件的帮助:
    www.ti.com/.../contactus.page

    此致、
    Philippe Dollo