This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:在连续波(CW)模式下运行蓝色 LED

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607, DLPA1000, DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/708484/dlpdlcr2000evm-running-blue-led-in-continuous-wave-cw-mode

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC2607DLPA1000

我有兴趣使用此投影仪为光耦合/ 神经光子制作一个有图案的光子调节器。 该器件上的450nm LED 非常适合刺激信道 Rhodopsin、但对光图形进行时间控制非常重要。 通常、我们希望能够控制介于10-70Hz 之间的频率以及介于1-25ms 之间的脉冲持续时间。  

我能够使电路板仅输出蓝色。 通过该链接、我还能够确定如何设置二极管电流电平。 但是、即使将其设置为蓝色、当我将其放置在二极管上并在示波器上查看时、我也会看到蓝色仍然只是脉冲、在本例中为~120Hz。  

我相信这个脉冲由 DLPC2607上的 LED 选择输出和 DLPA1000上的选通控制器控制。 我是否只想让蓝色 LED 处于恒定导通 或恒定波( CW )模式? 如果我通过某种方式拼接到 LED 选择迹线、我将能够让 DPLA1000以 CW 模式输出、甚至可以在所需的时间频率(20Hz、5ms ON、10-40个脉冲)下使用相同的线路进行开关调制。  

谢谢、

Greg

Blue output on diode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、
    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。
    我希望更好地了解您的要求。 您能否详细描述光脉冲 Ex 的要求。 一帧内的频率、周期和时序。

    在 DLPDLCR2000EVM 的情况下、DMD 镜片也会随着帧的输入而多次切换。 您观察到的光输出模式可能是两者的适当组合。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

        在一个帧内、我们只需要顺时针恒定的东西。 我要做的是、在 DMD 上获得恒定的图形、并通过调制点亮 DMD 的450nm LED 在样本上闪烁。  

        对于光的时间特性、我们希望能够短于单个1ms 脉冲、长为140、1ms 脉冲、重复率为70Hz。 5-10ms 脉冲也可能起作用。 我们需要通过实验来利用时间特性(脉冲持续时间、脉冲数和重复率)、从而获得我们尝试得出的生物/生理反应。  

        更高级的刺激将涉及应用模式、以给定的刺激设置(脉冲持续时间、脉冲数和重复率)闪烁模式、然后将不同的模式应用于不同的角。  

        希望这会增加清晰度、我可以推动 DLPDLCR2000来实现这一点。   

        谢谢、

        Greg   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory、

    虽然无法为单个 LED 提供100%占空比运行、但可以在某种程度上调整该系统中 LED 的行为。 您感兴趣的占空比模式需要在系统中进行预编程。

    我在 E2E 上向您发送了一份朋友请求、以帮助您进一步满足您的要求。

    此致、
    Philippe Dollo