主题中讨论的其他器件:DLPC2607、 DLPA1000、
我有兴趣使用此投影仪为光耦合/ 神经光子制作一个有图案的光子调节器。 该器件上的450nm LED 非常适合刺激信道 Rhodopsin、但对光图形进行时间控制非常重要。 通常、我们希望能够控制介于10-70Hz 之间的频率以及介于1-25ms 之间的脉冲持续时间。
我能够使电路板仅输出蓝色。 通过该链接、我还能够确定如何设置二极管电流电平。 但是、即使将其设置为蓝色、当我将其放置在二极管上并在示波器上查看时、我也会看到蓝色仍然只是脉冲、在本例中为~120Hz。
我相信这个脉冲由 DLPC2607上的 LED 选择输出和 DLPA1000上的选通控制器控制。 我是否只想让蓝色 LED 处于恒定导通 或恒定波( CW )模式? 如果我通过某种方式拼接到 LED 选择迹线、我将能够让 DPLA1000以 CW 模式输出、甚至可以在所需的时间频率(20Hz、5ms ON、10-40个脉冲)下使用相同的线路进行开关调制。
谢谢、
Greg