This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DLP LightCrafter 4500 EVM 常见问题解答

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/711671/faq-dlp-lightcrafter-4500-evm-faqs

主题中讨论的其他器件:DLPC350

DLP LightcrafterTm4500

有关 DLP LightcrafterTm4500评估模块(EVM)的常见问题解答。

1. DLP LightcrafterTm4500 EVM 的光学属性

2.从闪存加载图形导致的延迟是多少?

根据您的应用,您的序列中可能有超过48位的平面,在这种情况下,DLP LightcrafterTm4500将必须从闪存加载。 此存储器加载所需的时间取决于从存储器加载的图像类型。 设计您的系统时务必确保其足够慢、以应对最坏情况下的负载时间。 DLPC350从缓冲区加载图像所需的最坏情况时间为200ms。 从闪存加载缓冲区所需的时间取决于映像的复杂性。 有关其他信息、请参阅以下主题:

https://e2e.ti.com/support/dlp__mems_micro-electro-mechanical_systems/f/924/t/459126 

https://e2e.ti.com/support/dlp__mems_micro-electro-mechanical_systems/f/924/t/371324 

https://e2e.ti.com/support/dlp__mems_micro-electro-mechanical_systems/f/924/t/381585  

3.不同的触发模式如何在 DLP LightcrafterTm4500上工作?

DLP LightcrafterTm4500具有多种不同的触发模式可供使用。 DLP LightcrafterTm4500用户指南和 DLPC350编程人员指南(第41页)介绍了这些基础知识。 将来、我们将添加一个利用这些触发模式之一的详细介绍示例。 敬请期待!

4.我想编写自己的软件来连接 DLP LightcrafterTm4500或 DLPC350。

有时需要创建自己的软件来连接 DLP LightcrafterTm4500或 DLPC350。 为了实现这一目标、德州仪器建议执行以下操作:

-请参阅 DLPC350的编程人员指南以熟悉如何对其进行编程: www.ti.com/lit/ug/dlpu010e/dlpu010e 

-下载 DLP LightcrafterTm4500 GUI 的源代码,网址 为:http://www.ti.com/tool/dlplcr4500evm 

-下载 DLPRegisteredALC SDK: http://www.ti.com/tool/dlp-alc-lightcrafter-sdk 

借助这些工具、您将能够了解 DLPC350在某些操作中期望看到的命令、并从此处开始构建您自己的控制软件! 您可以查看 SDK 和 GUI 的源代码、从而详细了解幕后发生的情况。

5. 无法识别 USB 连接。

6.模式显示与可变曝光模式显示之间有何区别?

7.在预存储模式下图形的显示速度有多快?

有关这些信息,请参阅 DLP LightcrafterTm4500用户指南。 该表转载如下:

位深度 预加载图形速率(Hz)
1 4225
2. 1428.
3. 636
4. 588
5. 500
6. 400
7. 222.
8. 120

8.如何使 DLP LightcrafterTm4500以120Hz 的频率显示?

您可能希望以120Hz 的频率运行 DLP LightcrafterTm4500。 为此、您需要缩短 GUI 上的消隐时间、以成功获得120Hz 输出。 请记住、在图形序列模式下、只能以120Hz 的频率显示8位深度图像。 如果您想使用视频帧数据的其他16位、请考虑将视频帧分解为较小的位深度块。 请使用下图中的设置:

9.视频源检测在图形显示模式下如何工作、RGB 并行视频是源?

如果您想将图形序列模式与视频输入数据结合使用、请参阅下图。

10.如何检测到视频源,以及如何使用自动锁定中的信息?  

视频源由 DLP LightcrafterTm4500评估模块检测,此检测过程的状态由输入视频信号检测状态寄存器给出。 该寄存器适用于 RGB 并行接口和 FPD-Link 接口。 该寄存器能够提供有关分辨率、信号检测过程中控制器状态、时钟信号等的信息。 如需更多信息、请参阅 DLPC350编程人员指南第2.1节: www.ti.com/lit/pdf/dlpu010

11. 如何使用替代闪存设备而不是 LightcrafterTm4500 EVM 板上提供的闪存?

  LightcrafterTm4500 GUI v3.1.0使用本地文件检查需要访问的闪存参数。 如果定制板上的闪存器件与 EVM 上的默认闪存不同、则需要进行一些调制。 请注意、如果您使用 EVM 闪存器件、则无需进行任何更改。  

包含闪存器件参数 (FlashDeviceParameters.txt)的本地文件  可在系统的 GUI 安装文件夹中找到。 此文件包含 GUI 所需的闪存信息。 此文件中提供了以下信息、需要更新到您的特定器件:

  • 制造
  • MfgID
  • 器件
  • DeviceID
  • MB
  • ALG
  • 尺寸
  • 扇区数量
  • 扇区起始地址

请确保遵循与此文件中相同的格式。 更新此信息后、GUI 将能够访问和更新上述闪存器件。 请注意、此选项在 GUI 3.1.0上可用、并且在以前的版本中不受支持。