请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710 主题中讨论的其他器件: DLPC3439
你好。
我们正在为 DLP4710 DMD 开发 PCB。 我们已经购买了新联接器。
您是否有适用于 DLP4710组件的 eageLE 库文件?
如果您能向我发送 CAD 文件、我也很感谢。 我的电子邮件是 metxen@gmail.com
感谢您的支持!
Mario
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好、Vivek。
它是 用于 DLP4710 组件的 eGLE 还是 Altium PCB 库文件?
感谢您的支持!
Mario
你(们)好、Vivek。
我正在查找 DMD4710库文件。 我已经为 DMD4710组件制作了 PCB eagle. DLP4710数据表和 Neoconix 转接器信息令人非常愉快。 请务必使用 DLP4710 PCB 库文件与 我开发的文件进行检查。 即使该文件不是 eagle.
感谢您指出 Mentor PADS 软件、我将查看一些无法打开的原理图。
感谢您的支持!
Mario