This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:DLP 4710评估套件的 CAD

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/721306/dlp4710-cad-of-dlp-4710-eval-kit

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件: DLPC3439

你好。

我们正在为 DLP4710 DMD 开发 PCB。 我们已经购买了新联接器。

 您是否有适用于 DLP4710组件的 eageLE 库文件?

如果您能向我发送 CAD 文件、我也很感谢。 我的电子邮件是 metxen@gmail.com

感谢您的支持!

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、
    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。
    让我来调查一下、我将在几天内回复您。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek。

    它是 用于 DLP4710 组件的 eGLE 还是 Altium PCB 库文件?

    感谢您的支持!

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、
    感谢您的耐心等待。 您是否需要 DLP4710 DMD 或 DLPC3439控制器的库文件?

    我们不支持 Eagle 或 Altium。 DLP4710 Gen2 EVM 的设计采用 Mentor PADS 完成、Gerber 文件可在 www.ti.com/.../tida-01226的参考设计中找到

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek。

    我正在查找 DMD4710库文件。 我已经为 DMD4710组件制作了 PCB eagle. DLP4710数据表和 Neoconix 转接器信息令人非常愉快。 请务必使用 DLP4710 PCB 库文件与 我开发的文件进行检查。 即使该文件不是 eagle.

    感谢您指出 Mentor PADS 软件、我将查看一些无法打开的原理图。

    感谢您的支持!

    Mario