This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:DLPC2607数据表中缺失的部分

Guru**** 1168910 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA1000, DLP2000, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/717898/dlpc2607-missing-portions-of-the-dlpc2607-datasheet

器件型号:DLPC2607
主题中讨论的其他器件:DLPA1000DLP2000

我们正在设计一个采用 DLPC2607/DLPA1000/DLP2000的系统、看起来 DMPC2607数据表不包含有关 D0-D14引脚或 LOADB/SCTRL/TRC/DAD_BUS/DAD_STRB 等的任何文档...  

但没有焊球编号或说明、但 第6.14节 DMD 接口时序要求中提到了它们。

从哪里可以获得完整且没有遗漏有关引脚排列的信息的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    感谢您将此事提请我们注意。 数据表中的一些关键部分。 mDDR 存储器接口被意外删除。 我将对此问题进行调查、并尽快与您联系。
    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这些信息被意外地从 DLPC2607数据表中删除。  我们正在更新数据表、可能需要一些时间。

    我要附上 较旧版本的数据表。 您可以在数据表的第8页和第9页找到有关 DMD 接口和 SDRAM 接口的缺失信息。

    此致、

    Vivek

    e2e.ti.com/.../dlps030b.pdf