请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC2607 主题中讨论的其他器件:DLPA1000、 DLP2000、
我们正在设计一个采用 DLPC2607/DLPA1000/DLP2000的系统、看起来 DMPC2607数据表不包含有关 D0-D14引脚或 LOADB/SCTRL/TRC/DAD_BUS/DAD_STRB 等的任何文档...
但没有焊球编号或说明、但 第6.14节 DMD 接口时序要求中提到了它们。
从哪里可以获得完整且没有遗漏有关引脚排列的信息的数据表?