请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDEP0076 主题中讨论的其他器件:TIDA-00254、 DLPC350、 DLP4500
尊敬的马先生:
此问题与以下其他问题有关:
我们最终获得了 Flea 摄像机、现在运行软件不再有问题。 我们能够按照 TIDUC48A 中的所有指令执行操作、直到执行第2.5.5步。 我们能够创建校准板并校准摄像头。 我们尝试校准投影仪、但我们的投影仪不投影棋盘、而是仅投影白屏。 它能够在其他环境中投射多色光带。 我们如何让投影仪在投影仪校准期间显示棋盘? 随附的是"TIDA-00254_3D_Scanner LCr4500-2.0\LCr4500_3D_Scanner 应用程序_v2"目录下的配置和校准信息。
e2e.ti.com/.../LCr4500_5F00_3D_5F00_Scanner_5F00_Application_5F00_v2.zip