This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0076:第2.5.5步:校准投影仪时遇到问题

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254, DLPC350, DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/748167/tidep0076-having-trouble-with-step-2-5-5-calibrating-the-projector

器件型号:TIDEP0076
主题中讨论的其他器件:TIDA-00254DLPC350DLP4500

尊敬的马先生:

此问题与以下其他问题有关:

我们最终获得了 Flea 摄像机、现在运行软件不再有问题。 我们能够按照 TIDUC48A 中的所有指令执行操作、直到执行第2.5.5步。 我们能够创建校准板并校准摄像头。 我们尝试校准投影仪、但我们的投影仪不投影棋盘、而是仅投影白屏。 它能够在其他环境中投射多色光带。 我们如何让投影仪在投影仪校准期间显示棋盘? 随附的是"TIDA-00254_3D_Scanner LCr4500-2.0\LCr4500_3D_Scanner 应用程序_v2"目录下的配置和校准信息。

e2e.ti.com/.../LCr4500_5F00_3D_5F00_Scanner_5F00_Application_5F00_v2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    您是否尝试使用 DLPC350固件附加要显示的映像? 连接后、您可以尝试重新上传固件、然后从闪存显示图形。 请告诉我这是否可行。

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    您是否仍然需要问题的答案? 由于不活动、我将关闭此线程、您可以随时重新打开。

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我将设备移到了新实验室、然后坐下来再试一次。 现在、我的摄像头校准有问题。 我可以触发摄像机拍照、但我无法让投影仪显示此消息中所述的白光:


    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 正在校准摄像机>>>>>>>>
    正在加载摄像头校准设置...
    设置摄像机校准
    投影白色图案以照亮校准板
    正在校准摄像头...
    需要校准板= 20
    捕获的校准板= 0

    当我最初打开 DLP4500时、我会得到一个彩色线条图案、因此我知道投影仪本身工作正常。 但是、无论触发它在该时间打开的任何东西都不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,请稍等几天,我们正在研究这个问题。

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Miguel、您好、4500上的输入源是什么?

    谢谢、此致、
    Hirak。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    您是否仍然需要问题的答案? 由于不活动、我们将暂时关闭此线程、您可以随时重新打开。

    谢谢、此致、
    Hirak。