请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/751088/dlp4710-120hz-at-1080p
器件型号:DLP4710主题中讨论的其他器件: DLPC3439、 DLPC3437
我是否有正确的信息、说明 DLP4710可使用全新的 DLPC6421以120Hz 的1920x1080帧速率驱动?
如果是、DLP4710是否需要一个 DLPC6421? 这方面的信息似乎不多。