This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:1080p 时为120Hz?

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439, DLPC3437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/751088/dlp4710-120hz-at-1080p

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件: DLPC3439DLPC3437

我是否有正确的信息、说明 DLP4710可使用全新的 DLPC6421以120Hz 的1920x1080帧速率驱动?

如果是、DLP4710是否需要一个 DLPC6421? 这方面的信息似乎不多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    DLP4710旨在使用 DLPC3437或 DLPC3439进行驱动。 DLPC6421与 DLP470TP 搭配使用。 您能否澄清一下您在哪里听说 DLP4710可由 DLPC6421驱动。 据我所知、这是不可能的。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试找到几个月前的主题、其中提到以120Hz 的频率驱动 DLP4710将是可能的。

    编辑:此处:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我看到了您提到的主题、如果我给您造成了困惑、我会感到很抱歉。

    在您的问题中(从附带的主题中引用):是否有任何能够处理这些分辨率的控制器芯片计划?

    我指的是新控制器芯片 DLPC6421、但"不适用于 DLP4710 "。

    DLPC6421适用于 DLP470TP。

    对于第二个查询(在此主题中):DLP470TP DMD 需要两个 DLPC6421控制器。

    我希望这会清除您的查询。

    谢谢、
    Navneet