请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3439 主题中讨论的其他器件:DLPDLCR4710EVM-G2、
尊敬的所有人:
我们基于 TI DLPDLCR4710EVM-G2开发了 DLP 投影仪、现在我们正尝试使其正常运行(希望能够完美运行)。
我成功地对板载 MSP430进行了编程、但现在我需要对这两个 DLPC3439进行编程! 起初,我以为可以使用 GUI "DLP LightCrafter Display v5.0"直接访问显示控制器并对其存储器进行编程,但结果是在使用 DLP LightCrafter Display v5.0之前需要对其进行编程(我是在这里吗?)。
我的问题是如何 首次对 DLPC3439进行编程? 我是否需要单独对每个 SPI 存储器进行编程? 如果是,如何获取每个内存的十六进制文件(或二进制文件)?
谢谢你
此致