This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:DLPC3439首次编程

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2, DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/748817/dlpc3439-dlpc3439-first-time-programming

器件型号:DLPC3439
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR4710EVM-G2

尊敬的所有人:

我们基于 TI DLPDLCR4710EVM-G2开发了 DLP 投影仪、现在我们正尝试使其正常运行(希望能够完美运行)。

我成功地对板载 MSP430进行了编程、但现在我需要对这两个 DLPC3439进行编程! 起初,我以为可以使用 GUI "DLP LightCrafter Display v5.0"直接访问显示控制器并对其存储器进行编程,但结果是在使用 DLP LightCrafter Display v5.0之前需要对其进行编程(我是在这里吗?)。

我的问题是如何 首次对 DLPC3439进行编程? 我是否需要单独对每个 SPI 存储器进行编程? 如果是,如何获取每个内存的十六进制文件(或二进制文件)?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    是的、您需要对每个存储器进行单独编程、但对于两个存储器、您需要对相同的二进制文件进行编程。

    您可以使用 SPI 编程器对 闪存进行编程。
     
    您可以在此处获取 firmare 二进制文件: www.ti.com/.../DLPDLCR4710EVM-G2

    谢谢、
    Navneet