请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2 主题中讨论的其他器件:DLPC3433、 DLPA3000、 DLPDLCR2000EVM
我有一个 DLPDLCR3010EVM、我只想使用光学引擎和 DLP 板我不想使用 EVM 板能否单独为光学引擎和 DLP 板供电以断开 EVM 板连接? 并使用设备? 在这种情况下,如何运行带有 RGB LED 连接器的 DLP 板或将其连接 到另一个系统,比如说现在我的 Ubuntu PC 呢? 市场上是否有 DLP Lightcrafter 显示板连接器可用于连接到不同的器件外置不同的嵌入式系统板? 在这种情况下,如何测试可运行的连接和软件,然后在新的嵌入式系统上执行进一步的程序,以显示所需的输出?
我们正在将投影仪与嵌入式系统整合在一起、需要有关这方面的帮助?
请告诉我
谢谢
Radheevar