This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:我有一个 DLPDLCR3010EVM、我只想使用光学引擎、我不想使用 EVM 板的 DLP 板能否为光学引擎和放大器供电;DLP 板一起单独断开 EVM 板连接? 并使用 d

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433, DLPA3000, DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/744622/dlpdlcr3010evm-g2-i-have-a-dlpdlcr3010evm-with-me-i-want-to-use-only-the-optical-engine-and-the-dlp-board-i-dont-want-to-use-the-evm-board-can-i-power-the-optical-engine-dlp-board-together-seperately-removing-the-evm-board-co

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLPC3433DLPA3000DLPDLCR2000EVM

我有一个 DLPDLCR3010EVM、我只想使用光学引擎和 DLP 板我不想使用 EVM 板能否单独为光学引擎和 DLP 板供电以断开 EVM 板连接? 并使用设备? 在这种情况下,如何运行带有 RGB LED 连接器的 DLP 板或将其连接 到另一个系统,比如说现在我的 Ubuntu PC 呢? 市场上是否有 DLP Lightcrafter 显示板连接器可用于连接到不同的器件外置不同的嵌入式系统板? 在这种情况下,如何测试可运行的连接和软件,然后在新的嵌入式系统上执行进一步的程序,以显示所需的输出?

我们正在将投影仪与嵌入式系统整合在一起、需要有关这方面的帮助?

请告诉我  

谢谢

Radheevar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radheevar、

    要说明的是、您是否尝试在不使用主板(具有 IT6801、HDMI 端口等的板)的情况下使用显示板(具有 DLPC3433和 DLPA3000的板)? 如下图所示、有光学引擎(包含 DMD)、显示板和主板。  

    就将投影仪与 Ubuntu 系统配合使用而言、您只需使用 HDMI 端口即可。 如果您想创建自己的专业、更紧凑的产品、请告诉我。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kyle:

    是的、我要做的是连接芯片9$计算机、即 SOC 与 DLP 板和光学引擎并使器件原型设计成为可能、对吧? 我不想使用 HDMI 电缆连接、因为9$芯片确实提供了一个用于 HDMI 或音频视频混合输出插孔的插孔、我不想使用它、而是想在9$芯片上编写软件、直接控制 DLP 芯片、从而控制 DLP 芯片 由于 DLP 已连接到光学引擎、因此员工应该工作、即屏幕应该正确投影?

    请告诉我如何实现这一点、以及从何处可以将60引脚板连接器连接到9$芯片 USB 或 GPIO 连接器?

    谢谢
    Radheevar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Radheevar、

    除非您能够从芯片启用并行接口连接并将其连接到 DLPC3433的并行输入接口、否则这是不可能的。 您必须检查芯片器件的规格、以查看这是否是可用模式。 您可能会对直接连接到 BeagleBone Black 的 DLPDLCR2000EVM 感兴趣。

    谢谢、
    Kyle