This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:DLPC2607 BGA 封装方案

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607, TIDA-01473

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/684302/dlp2000-dlpc2607-bga-footprint-probelm

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件:DLPC2607TIDA-01473

你(们)好  我们有一个问题:根据数据表、DLPC2607的 BGA-176封装间距为0.4mm (图1)。 在同一文档中、另一个封装(图2)显示为 PCB 示例、但数据表中未显示外壳。 从光绘文件中可以看出、此芯片评估板的示例(图片3)的尺寸为13x13mm、间距为0.8mm (在数据表中为7x7mm)。 您能在此澄清一下吗?


2)如果 dlpc2607的尺寸 为7x7 mm、那么对于跟踪、必须使用孔尺寸为0.1mm、直径为0.2mm 的过孔、这对于我们地区的制造商来说是很难做到的。 您能不能建议替代方案

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sripathi、

    您在第二幅图像上测量的距离是多少? DLPC2607封装的测量尺寸为7mm x 7mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考参考参考参考设计 TIDA-01473时出错。 感谢你能抽出时间并提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 很高兴为您提供帮助。

    此致、
    Philippe Dollo