主题中讨论的其他器件:DLPC2607、 TPS62260、 DLPA1000、 DLP2000
您好、再说一次、
我正在 Beagle Bone Black (方向连接)上使用2000EVM、并为您提出了几个设计问题。 第一个问题与 V_Sync 和 H_Sync 脉冲引起的振铃有关。 Sitara AM335x 和 DLPC2607之间似乎没有任何限制电阻器--我在 DLPC2607的数据表中找不到任何说明 HSync 和 VSync 输入如何与电源连接的说明(我可能错过了它)。 但 Sitara 提到它可以灌入6mA、通过信号中的振铃、它肯定会尝试。
(VSYNC、通道1、黄色)(HSync、通道2、青色)
接下来、我将通道2连接到 VINTF 电源并触发 VSync 信号(仍然是通道1)、并看到振铃使其穿过电源线。
这看起来像是很多振铃,所以我走了一步。 我想知道电力线振铃会导致问题的程度。 答案是--不是很多。 我发出 I2C 命令以流式输出 BBB 显示屏、然后向电源线注入与我在上面看到的信号类似的信号。 导致可重现复位条件的时间不长(Lightcrafter 显示将为空白、然后显示闪屏)。 然后、我将重新发送 I2C 命令以重置显示屏、并发送脉冲、它将关闭。 连续工作了十几次、所以我停止了尝试。 BBB 被提供相同的电源输入并保持开启状态。 (因此电路板具有相同的接地基准)。 只为了澄清一下--上面的青色是 VINTF,下面的黄色是 DCIN。
因此、我想我有几个问题:
1) 1) 为什么工程师在 SYNC 信号上未使用任何限流电阻(或阻尼/缓冲)? 是故意的还是监督?
2) 2) 是什么导致显示屏复位? 有一个 LDO、两个降压转换器(TPS62260)和 DLPA1000 ASIC -所有这些器件的输出电压都远小于输入电压,我想它可以抗令人难以置信的噪声-肯定比我在这里提供的要好。
3) 3) 我是否遗漏了什么?
谢谢、
标记