This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:同步电阻器与放大器;电源振铃问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607, TPS62260, DLPA1000, DLP2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/697016/dlpdlcr2000evm-sync-resistors-power-supply-ringing-questions

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC2607TPS62260DLPA1000DLP2000

您好、再说一次、

   我正在 Beagle Bone Black (方向连接)上使用2000EVM、并为您提出了几个设计问题。  第一个问题与 V_Sync 和 H_Sync 脉冲引起的振铃有关。  Sitara AM335x 和 DLPC2607之间似乎没有任何限制电阻器--我在 DLPC2607的数据表中找不到任何说明 HSync 和 VSync 输入如何与电源连接的说明(我可能错过了它)。  但 Sitara 提到它可以灌入6mA、通过信号中的振铃、它肯定会尝试。

 

(VSYNC、通道1、黄色)(HSync、通道2、青色)

接下来、我将通道2连接到 VINTF 电源并触发 VSync 信号(仍然是通道1)、并看到振铃使其穿过电源线。

这看起来像是很多振铃,所以我走了一步。  我想知道电力线振铃会导致问题的程度。  答案是--不是很多。  我发出 I2C 命令以流式输出 BBB 显示屏、然后向电源线注入与我在上面看到的信号类似的信号。  导致可重现复位条件的时间不长(Lightcrafter 显示将为空白、然后显示闪屏)。  然后、我将重新发送 I2C 命令以重置显示屏、并发送脉冲、它将关闭。  连续工作了十几次、所以我停止了尝试。   BBB 被提供相同的电源输入并保持开启状态。  (因此电路板具有相同的接地基准)。  只为了澄清一下--上面的青色是 VINTF,下面的黄色是 DCIN。

因此、我想我有几个问题:

1) 1) 为什么工程师在 SYNC 信号上未使用任何限流电阻(或阻尼/缓冲)?  是故意的还是监督?

2) 2) 是什么导致显示屏复位?  有一个 LDO、两个降压转换器(TPS62260)和 DLPA1000 ASIC -所有这些器件的输出电压都远小于输入电压,我想它可以抗令人难以置信的噪声-肯定比我在这里提供的要好。

3) 3) 我是否遗漏了什么?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    通常、为了匹配目的、限流电阻器应放置在网络的驱动器侧。 我认为正是出于这个原因、我们选择将它们留在 EVM 中。

    至于您看到的重置行为、我将看到我是否可以调查该行为并在几天内返回给您。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Phillipe、

       当你把示波器拿出来的时候,你也应该看看 RGB888信号线。

    不幸的是,我不知道 BeagleBone 用户(无论他们是谁)总是知道要将什么插入到他们的板中--所以在这种情况下,我相信责任在于制作 Cape 的 TI 工程师。  (我不想给他们一个艰难的时间——这是一个非常非常好的应用——你不能以100美元的价格打败它。  我知道这种水平的工程敏锐度超出了我目前的能力。)

    如果你重新制造电路板--你可能还想调整切口使它适合 BBG。

    我将在下周左右的工作台上保留此设置、以防您需要更多详细信息或测量值来重新创建条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phillipe、

       我希望您度过了美好的一周。  您是否碰巧有机会研究信号线路上的振铃问题?  此外、您还将在月底参加圣何塞的传感器展示会吗?  也许我们可以安排一次会议。  我很乐意为您购买美食广场提供的最好的汉堡(当然前提是价格不超过15美元)。

       不管怎样、 我撰写的文章已经可以发布、并将在下周上线: 如果您有任何意见、您可以将其留在此处、向我发送电子邮件或在 我们的论坛中发表意见。  如果您愿意、我也很乐意查看您的其他 lightcrafter 套件。  您可以通过 mark@allaboutcircuits.com 将营销人员引导至我。  也许我可以深入探讨结构光传感器的使用

    谢谢、

    标记

    技术写作人员/技术编辑人员

    AllAboutCircuits.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    感谢您的更新。

    可惜,我一直关注海外业务,所以我至今未能跟进你的查询。 我将肯定地转发您的信息、在我访问该信息时、我将看到我本周是否可以坐下来使用 DLP2000来描述最新版本的特征。

    非常感谢您的关注。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Phillippe、

       我确实了解生活会如何变得忙碌。  我现在刚刚从圣何塞的传感器展示会回来、我可能是时候将这篇文章推出出版了。  如果您看到任何错误/遗漏等... 请告诉我、我很乐意解决这些问题。  此外,如果您希望我与其他任何 lightcrafter EVM 一起玩,请访问 mark@allaboutcircuits.com

       此外,请随时将我的联系信息传递给您了解的任何其他应用工程师--我使用的技术是我所用的。

    谢谢、
    标记

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我已经有一些时间来检查系统、您上面描述的振铃在我的系统上也是可重现的。 具体而言、我在 HSYN/VSYNC 线路上看到大约1.4V 的纹波、在 Vintf 线路上看到大约300mV 的纹波。 目前、我不会提供我抓取的示波器捕获、因为它们看起来非常匹配您的。

    遗憾的是、这意味着需要为系统添加限流电阻以进行定制设计(在原型阶段之外)。 当然、对于移动应用、我们倾向于推荐更紧凑、更稳健的协议、例如 DSI (如我们的343x 平台)(如果可用)。

    非常感谢您的关注! 如果您有其他问题、请随时咨询。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Philippe、

       祝你度过美好的一天!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲律宾!

       我完全忘记了复位问题。  我知道发起起来有点困难。  但是、您是否知道电路中会发生什么情况、导致电源响铃时重新启动?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    系统内有一个电压监控器、可防止系统开启(或者可能会在中间运行时关闭系统)。 您可以在与此 EVM 关联的参考设计中看到它:
    www.ti.com/.../tida-01473
    www.ti.com/.../tidrs01

    在原理图上查找器件 U9。

    此致、
    Philippe Dollo