主题中讨论的其他器件: TVP5151、 DLPC2607、 TFP401、 DLPDLCR2000EVM、 DLPDLCR4710EVM、 DLPDLCR2010EVM
您好!
我怀着希望来到这里。 我正在尝试将 DLP2000 EVM 连接到我的笔记本电脑、以便从笔记本电脑投射图像。 DLP2000用户手册规定芯片可以接受 RGB 格式的视频。 我想使用 VGA RGB 引脚、但在 EVM 上找不到要连接的相应引脚。 有人可以帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我怀着希望来到这里。 我正在尝试将 DLP2000 EVM 连接到我的笔记本电脑、以便从笔记本电脑投射图像。 DLP2000用户手册规定芯片可以接受 RGB 格式的视频。 我想使用 VGA RGB 引脚、但在 EVM 上找不到要连接的相应引脚。 有人可以帮助吗?
您好、感谢您的建议。 我已经让 EVM 与 Raspberry PI 配合使用、它显示了 PI 的图像。 在这个问题上、我希望 EVM 能够显示来自外部视频源的图像、例如通过 HDMI 或 VGA 连接到 EVM 的另一台 PC。 我发现 VGA 无法直接与 EVM 配合使用、这是因为 VGA 会产生模拟信号。 我想知道是否可以使用 HDMI。 如果 TVP5151很容易让非专业人士弄清楚、我很愿意使用它。 感谢您的回答、如果您对其中任何一项有任何指导、请告诉我。