This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:与 DLP2000 EVM 的 VGA 连接

Guru**** 1267450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, TVP5151, DLPC2607, TFP401, DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/701239/dlp2000-vga-connection-to-dlp2000-evm

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: TVP5151DLPC2607TFP401DLPDLCR2000EVMDLPDLCR4710EVMDLPDLCR2010EVM

您好!

我怀着希望来到这里。 我正在尝试将 DLP2000 EVM 连接到我的笔记本电脑、以便从笔记本电脑投射图像。 DLP2000用户手册规定芯片可以接受 RGB 格式的视频。 我想使用 VGA RGB 引脚、但在 EVM 上找不到要连接的相应引脚。 有人可以帮助吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VGA 无法与 DLP2000 EVM 配合使用。 TVP5151等视频解码器可用于将模拟 VGA 输入转换为与 DLPC2607兼容的数字格式。 DLPC2607有一个24位 RGB 输入、此输入可被配置成接受很多不同的数字视频格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 我将介绍 TVP5151。 同时、是否有其他方法可以使用 HDMI 或 DVI 来使用"外部"视频源? 再次感谢您的观看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaiyam、

    通常、您需要使用解码器将您选择的任何视频流格式转换为 RGB888兼容格式。 如果您想在不使用视频转换器的情况下连接系统、我建议使用 BeagleBone Black 或 Raspberry Pi。 BeagleBone Black 可以开箱即用、Raspberry Pi 可以使用以下 Cape 进行连接:
    www.tindie.com/.../

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的建议。 我已经让 EVM 与 Raspberry PI 配合使用、它显示了 PI 的图像。 在这个问题上、我希望 EVM 能够显示来自外部视频源的图像、例如通过 HDMI 或 VGA 连接到 EVM 的另一台 PC。 我发现 VGA 无法直接与 EVM 配合使用、这是因为 VGA 会产生模拟信号。 我想知道是否可以使用 HDMI。 如果 TVP5151很容易让非专业人士弄清楚、我很愿意使用它。 感谢您的回答、如果您对其中任何一项有任何指导、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDMI 是一种数字接口、但也不能直接连接到 DLPC2607的输入端。 至少需要使用与 TFP401类似的器件将 HDMI 连接到 DLPC2607。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kevin。 这非常有帮助。 我将向 TVP 和 TFP 器件提供一个屏幕截图、如果我有机会、请更新此主题。 EVM 本身无法与外部视频源连接、这一点有点令人失望。 感谢您的指导
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaiyam、DLPDLCR2010EVM、DLPDLCR3010EVM 和 DLPDLCR4710EVM 均支持 HDMI 视频输入。 它们使用不同的控制器器件(DLPC343x)、而且价格更昂贵。 DLPDLCR2000EVM 的设计成本极低。 我们期望它与处理器前端配合使用