请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3439 主题中讨论的其他器件:DLP4710、 DLPC3479、 DLPC350
您好!
如果我使用“Write Display Size”命令将显示分辨率设置为1920 x 1080,使用“Write External Input Image Size”命令将视频输入分辨率设置为1920 x 1080: DMD 的每个镜片实际上是否对应于我的视频流的每个像素,而不受其间任何控制器算法的影响? 例如,视频流的像素数据与 DMD 的相应镜像之间的完美映射?
谢谢