This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:DLP4710芯片组:DMD 镜像至视频输入

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3479, DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/700335/dlpc3439-dlp4710-chipset-dmd-mirror-mapping-to-video-input

器件型号:DLPC3439
主题中讨论的其他器件:DLP4710DLPC3479DLPC350

您好!

如果我使用“Write Display Size”命令将显示分辨率设置为1920 x 1080,使用“Write External Input Image Size”命令将视频输入分辨率设置为1920 x 1080: DMD 的每个镜片实际上是否对应于我的视频流的每个像素,而不受其间任何控制器算法的影响? 例如,视频流的像素数据与 DMD 的相应镜像之间的完美映射?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    DLP4710 DMD 不一定提供1:1像素映射、即使显示分辨率与 DMD 的原生分辨率匹配也是如此。 这是因为存在图像处理算法、这些算法可能会略微影响图像内容、并且无法与数据流水线分离。

    如果您想确保系统中 DMD 镜片的1:1映射、我建议您查看我们的光控制芯片组、例如 DLPC350芯片组(采用 LightCrafter 4500)或即将推出的 DLPC3479芯片组:
    www.ti.com/.../dlplcr4500evm (WXGA 分辨率)
    www.ti.com/.../DLPC3479 (1080p 分辨率)

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philippe、

    非常感谢您的快速回复。
    DLPC3479确实很有趣、但据我所知、从几天以来一直处于预览状态。 我没有找到相关的编程人员指南。
    是否有发布计划或与此产品时间表相关的其他信息?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的其他问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,问题在上面,是:

    DLPC3479确实很有趣、但据我所知、从几天以来一直处于预览状态。 我没有找到相关的编程人员指南。
    是否有发布计划或与此产品时间表相关的其他信息?

    谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    在未来几周内、我们确实会发布有关此芯片组的更多信息。 请继续关注。

    此致、
    Philippe Dollo