This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如此多的1080p 及以上 DMD、选择哪一个...?

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3310, DLP4710, DLP480RE, DLP470NE, DLP470TE, DLPA3000, DLPC3437
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/697267/so-many-1080p-and-up-dmds-which-one-to-choose

主题中讨论的其他器件:DLP3310DLP4710DLP480REDLP470NEDLP470TEDLPA3000DLPC3437

现在、我可能会对大家提出类似的问题感到厌烦、但新的 DMD 和 DLPC 最近不断出现。

我提出这么多问题的第二个原因是、我们的目标是构建使用 DLP 的 VR 耳机、而我们之前没有什么工作要做作为参考。

到目前为止、有(或即将有) 1080p 和更高分辨率

1) DLP3310

2) 2) DLP4710

现在也是(即将推出)

3) 3) DLP470TP

1) DLP3310 -对于 VR 可穿戴设备、越小越好。 但页面显示最大 fps 为60、这太低(需要120)。 这是 DMD 还是 DLPC 的限制? 如果是 DLPC、我们能否使用前面提到的其他 DMD 的 DLPC? 如果没有、工作中是否有能够处理120fps 的更好的 DLPC?

2) 2) DLP4710 -同样、fps 仅为60、但我在论坛上看到、新 的 DLPC6421控制器正在运行、能够以120 fps 的速率运行。

3) 3) DLP470TP -在60Hz 下支持4K UHD、在240Hz 下支持全高清。 好的、中间的一些东西、比如120Hz 呢? 即使仅通过1080p 将垂直分辨率或仅将水平分辨率提高2倍、也会对 VR 有利。

还有 DLP470TE、DLP470NE 和 DLP480RE。 它们被列为"标准尺寸"芯   片组、而不是 Pico 芯片组、但前两个芯片组与 DLP4710和 DLP470TP 具有相同的微镜阵列尺寸、后者是 Pico 芯片组、DLP480RE 略大。 为什么将其标记为标准? 仅仅因为它们比 Pico 照明引擎提供的光亮得多、并不意味着它们不能与调光器照明引擎配合使用。 那么、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Armen:

    我知道您正在为您的 VR 应用寻找120fps 的 DMD 和 DLPC 控制器。 有关您提出的问题,请参阅以下我的答案:

    1.DLP3310是 DLP3310 DMD、DLPC3437显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的一部分。 。 为了确保可靠运行、DLP3310 DMD 必须始终与两个 DLPC3437显示控制器和一个 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器以及最大60fps 的 DLPC 3310支持配合使用

    2和3。 DLPC6421将支持120fps、并将与 DLP470TP 搭配使用。 详情请浏览 :www.ti.com/.../dlp470tp

    亮度、封装、尺寸等因素都有很多决定标准的原因。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    1) 1)我知道 DLP3310目前最高支持60fps、我想问它是 DMD 本身还是控制器芯片的限制、如果是后者、是否有支持120fps 的 IC 计划?

    2) 2)适用于 DLP4710的 DLPC6421将在1080p 时支持120fps、而对于 DLP470TP、将在1080p 时支持240fps、对吧?

    3) 3)还想回答我的 DLP470TE、DLP470NE 和 DLP480RE 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿门、

    没有计划为 DLP3310支持120 FPS、但其他芯片组将提供120fps。
    2. DLPC6421适用于 DLP470TP、可支持120fps 和240fps。
    3.我在上面的回答中已经提到了封装、溴化度、接口、尺寸等方面的大量原因,可以决定 DMD 芯片组的装订标准。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否还提到 DLPC6421是否也可与 DLP4710和 DLP480RE 搭配使用? 如果是、由于 DLP480RE 垂直方向的像素略多、因此可实现多少 fps? (1920x1200)