This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3430:DLPC3430启动

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3430, DLPA2000, DLP2010, DLPDLC-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1187058/dlpc3430-dlpc3430-bring-up

器件型号:DLPC3430
主题中讨论的其他器件: DLPA2000DLP2010DLPDLC-GUI

你(们)好

   我们将 DLPC3430 + DLPA2000 + DLP2010组合用于显示。 我 从 TI 网站中选择了如下所示的固件 并将其下载到连接到 DLP3430控制器 SPI0的 NorFlash 中。  启用芯片组的所有电源后、 当我将 RESETZ 引脚拉至高电平时、HOST_IRQ 引脚永远不会变为低电平。 这意味着系统无法正确引导。

问题1:

   我是否选择了正确的固件?

问题2:

   因为固件以.img 扩展名结尾。 但我的 Jlink 闪存工具只能识别.bin 文件。 因此、我将固件扩展名修改为.bin manully。 是否允许此操作?

顺便说一下,我将固件刷写到了 norflash 的地址0x0000,这个起始地址是否正确?

问题3:

   由于 DLP2010 DMD 模块正在生产中、因此系统 当前仅包含 DLPC3430 + DLPA2000。 DLP3430控制器能否在没有 DLP2010 DMD 的情况下正确引导?

   如果有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    [引用 userid="200752" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1187058/dlpc3430-dlpc3430-bring-up "]

    问题1:

       我是否选择了正确的固件?

    [/报价]

    只要引脚映射和 I2C 地址与您的系统正确对应、就应该是正确的。 在引脚映射和 I2C 地址不正确的情况下、HOST_IRQ 仍应驱动为低电平、但在引脚映射不正确的情况下、您将看到投影的垃圾图像。

    [引用 userid="200752" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1187058/dlpc3430-dlpc3430-bring-up "]

    问题2:

       因为固件以.img 扩展名结尾。 但我的 Jlink 闪存工具只能识别.bin 文件。 因此、我将固件扩展名修改为.bin manully。 是否允许此操作?

    [/报价]

    将扩展名从.img 更改为.bin 可能会导致固件无法使用 、但除了这两种文件类型的扩展名之外、没有功能差异。

    我不熟悉 Jlink、但如果搜索正确、它可能能够处理.img 文件。 如果工具确实无法刷写映像、我建议您按照 DLPC3430 Corrupted Flash Debug FAQ 页面中的步骤操作、 了解有关如何通过 DLPDLC-GUI 刷写映像的说明。 页面底部还有一个链接、用于使用 SOIC 夹直接刷写器件、但这是一个更昂贵、更困难的过程。

    [引用 userid="200752" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1187058/dlpc3430-dlpc3430-bring-up "]顺便说一下,我将固件刷写到 nalflash 的地址0x0000,这个起始地址是否正确?

    是的、这应该是正确的。

    [引用 userid="200752" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1187058/dlpc3430-dlpc3430-bring-up "]

    问题3:

       由于 DLP2010 DMD 模块正在生产中、因此系统 当前仅包含 DLPC3430 + DLPA2000。 DLP3430控制器能否在没有 DLP2010 DMD 的情况下正确引导?

    [/报价]

    否、如果没有 DLP2010 DMD、DLPC3430将无法完成初始化。 在这种情况下、HOST_IRQ 将始终驱动为高电平。

    此致、

    奥斯汀