主题中讨论的其他器件: DLPA2000、 DLP2010、 DLPDLC-GUI
你(们)好
我们将 DLPC3430 + DLPA2000 + DLP2010组合用于显示。 我 从 TI 网站中选择了如下所示的固件 。 并将其下载到连接到 DLP3430控制器 SPI0的 NorFlash 中。 启用芯片组的所有电源后、 当我将 RESETZ 引脚拉至高电平时、HOST_IRQ 引脚永远不会变为低电平。 这意味着系统无法正确引导。

问题1:
我是否选择了正确的固件?
问题2:
因为固件以.img 扩展名结尾。 但我的 Jlink 闪存工具只能识别.bin 文件。 因此、我将固件扩展名修改为.bin manully。 是否允许此操作?
顺便说一下,我将固件刷写到了 norflash 的地址0x0000,这个起始地址是否正确?
问题3:
由于 DLP2010 DMD 模块正在生产中、因此系统 当前仅包含 DLPC3430 + DLPA2000。 DLP3430控制器能否在没有 DLP2010 DMD 的情况下正确引导?
如果有任何帮助,我们将不胜感激。