This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA1000:DLPA1000至.2nHD DMD FPC 问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA1000, DLPC2607, TIDA-01473
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/731766/dlpa1000-dlpa1000-to-2nhd-dmd-fpc-question

器件型号:DLPA1000
主题中讨论的其他器件: DLPC2607TIDA-01473

由于.2nHD 光学机器的合格生产率较低、因此应修改 PCB 板和 FPC、并提出以下问题。

e2e.ti.com/.../DPP2607_5F00_Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../DMD-FPC-Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../DMD-FPC-V1.0-PCB.pdf

e2e.ti.com/.../DMD-FPC-V2.0-PCB.pdf

1. DMD FPC V1.0 PCB 问题(FPC 厚度:0.12mm):启动投影仪、投影仪屏幕异常。 图片如下:

替换电容:DMD 32引脚/ DMD 40引脚/ DMD 29引脚、4.7uF 至1uF、投影仪与图片一样异常。移除 DMD 29引脚时、逐个移除电容、投影仪屏幕正常。  图片如下:

2.修改后的 FPC 版本(DMD FPC V2.0 FPC 厚度:0.09MM  )问题:启动投影仪,投影仪屏幕异常。无论如何调试,投影仪都像图片一样异常。

那么、我们如何解决这个问题呢? 我们可以提出一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加一点:DMD FPC V2.0、单独使用铜线。从 DLPA1000飞线到 DMD 29引脚、测试屏幕正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    您正在开发或修改现有产品的产品吗?
    如果您正在开发新产品、那么谁是光学引擎的供应商?
    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vivek
    这是一款现有产品,我们希望提高产品的通过率,光学引擎是由我们自己设计的,公司的名称为四川道洛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我们将审查您当前的设计、以尝试提供反馈。 同时、您能否使用灰色斜坡0-255显示系统的测试用例? 理想情况下、我们可以使用灰色斜坡来查看我们看到的颜色失真类型。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    在初始审阅中、DLPC2607原理图看起来非常接近我们的参考设计、这是很好的。 但是、我们的参考设计中没有您提到的连接到 DMD 连接器(在 VBIAS、VOFS 和 VRST 上)的三个电容。

    您能否详细说明您在系统中使用这些附加电容的动机? 它们的存在最终可能是导致您当前问题的原因。

    感谢您的关注。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的参考设计 TIDA-01473具有三个电容(在 VBIAS、VOFS 和 VRST 上)、位于六页底部的 DMD 电源中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    看起来您是对的、感谢您的关注。 如果设计在原理图方面匹配、则问题可能与您的布局有关。 您能否提供布局文件(而不是 PDF)供我们查看? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我没有听说过您关于此系统的布局。 您是否仍然需要帮助? 否则、我将暂时关闭此主题。 如有需要、可随时重新打开。

    如果可能、请将布局中的电容设计与我们的示例进行比较。 这可能是您问题的潜在原因。

    此致、
    Philippe Dollo