请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPA1000 主题中讨论的其他器件: DLPC2607、 TIDA-01473
由于.2nHD 光学机器的合格生产率较低、因此应修改 PCB 板和 FPC、并提出以下问题。
e2e.ti.com/.../DPP2607_5F00_Schematic.pdf
e2e.ti.com/.../DMD-FPC-Schematic.pdf
e2e.ti.com/.../DMD-FPC-V1.0-PCB.pdf
e2e.ti.com/.../DMD-FPC-V2.0-PCB.pdf
1. DMD FPC V1.0 PCB 问题(FPC 厚度:0.12mm):启动投影仪、投影仪屏幕异常。 图片如下:
替换电容:DMD 32引脚/ DMD 40引脚/ DMD 29引脚、4.7uF 至1uF、投影仪与图片一样异常。移除 DMD 29引脚时、逐个移除电容、投影仪屏幕正常。 图片如下:
2.修改后的 FPC 版本(DMD FPC V2.0 FPC 厚度:0.09MM )问题:启动投影仪,投影仪屏幕异常。无论如何调试,投影仪都像图片一样异常。
那么、我们如何解决这个问题呢? 我们可以提出一些建议吗?