This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP300S:DLP300S 和 DLPC1438应用示例

Guru**** 1499535 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP300S, DLPC1438, DLP301S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1187357/dlp300s-dlp300s-and-dlpc1438-application-sample

器件型号:DLP300S
主题中讨论的其他器件: DLPC1438

您好!

我们使用来自 eViewTek (EVT-D3和光学控制器板)的参考硬件、但我们需要一个示例应用或驱动程序来了解 SPI 数据格式并更好地了解 I2C 命令集。

适用于 DLPC1348的通用参考应用或驱动程序确实会对我们有所帮助。  TI 文档在某些方面过于模糊、而在其他方面过于冗长、并且自相矛盾。  一个有效的代码将非常有帮助。

eViewTek 似乎没有实施套件、只需将我们指向硬件数据表、I2C 命令集的几个片段以及 TI 文档即可。

他们必须能够告诉客户如何使用他们的产品。

从理论上讲、TI 应该能够告诉/向开发人员如何使用(或编程)他们的器件。

请向我提供 DLP300S 和 DLPC1438的任何工作样片。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、我希望获得一些有关 SPI 数据格式的信息。 我手头上的文档没有为我提供有关数据流格式的足够详细信息。 我在发送2560x1440的完整帧时遇到问题。 这可能是缓冲器问题吗? 我看到数据可能需要拆分为段命令。 您是否有示例帧数据? 或有关单个像素数据格式的任何其他信息? 非常感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、  

    我们的团队将调查您的问题、并在几天内回复您。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、您能否参阅以下常见问题解答、了解它是否有助于回答您的问题?  

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1159336/faq-dlpc1438-python-script-example-for-dlpc1438-crc16-calculation

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    请参阅《DLPC1438软件编程人员指南》的第4节 SPI 数据传输。 其中 详细介绍了用于图像传输的 SPI 数据格式。

    有了这些信息以及到 CRC16示例脚本的链接、是否还有其他不确定因素? 如果没有、请单击此帖子下方的"已解决"按钮。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  我们阅读了该文档中有关数据传输的部分。  但是需要更多信息。  

    要切至追逐... DLPC1438是否有另一个参考控制器板、而不是 eViewTek 板(如您的第三方工具展板中列出的)?

    eViewTek 可能正在使用自定义固件、此固件看起来与文档不同、并且似乎不支持 DLPC1438上提供的所有 IO 选项。

    我们一直在与 eViewTek 联系,他们非常乐于助人,我们从市场上的现有产品中获取硬件--但他们告诉我们大部分时间都要阅读 TI 文档; 除了几个例外、我们想知道与 TI 文档相比、在 CRC 和 SPI 模式领域中固件的变化、而且不支持并行图像数据输入。

     除了 eViewTek、还有其他参考板选项吗?

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们实现了转换为 C++的代码。  但是 、CRC 似乎被基准系统忽略。 但我们将进行三重检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    如果有任何退出、我们的团队将通过备用板选项与您联系。

    同时、您能不能帮助我们了解您的 CRC 被参考系统忽略意味着什么。 您是否在编译代码或运行时遇到问题?

    此致、
    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    遗憾的是、没有适用于 DLP300S + DLPC1438 + PMIC/LED 驱动器的评估模块可用、但我们即将在 TI.com 上发布此芯片组的参考设计。  

    如果您对 在 DLPC1438系统上发送 SPI 数据进行 CRC16计算有任何具体问题、请告知我们。

    此外、正如您在私人消息中提到的、您的应用可能需要更高的照明功率。 在这种情况  下、DLP301S 能够提供更高的功率输出、具体取决于光学设计和散热解决方案。 请参阅 [常见问题解答] DLP300S 和 DLP301S 优势。 但是、如果用户超过照明功率密度限制或热限制、则保修将失效、并可能导致器件过早出现故障。  

    此致、

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    幸运的是、我们解决了这个问题。  事实证明、我们使用的硬件不使用记录在案的 SPI 模式0...  它使用了不同的 SPI 模式。  直到我们自己使用了逻辑分析仪、我们才能够识别这一点。  如果其他人遇到无法 显示图像数据的问题、我可能建议您尝试不同的 SPI 模式。  有4种 SPI 模式:0、1、2和"3"。  我知道其中的3个...  我提到了"3"吗?  不、当然我没有。  ;-)。 我完全没有提到"3"。  这是我的故事,我坚持“3”,“是”。  不是"3"。  好的、现在我们已经清除了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将适时查看301S。  希望它与300S 引脚兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、DLPC1438可以实现不返回 CRC 值的固件。  在这种情况下、没有理由计算主机端的 CRC。  尽管我想需要对 SPI 总线信号完整性和性能问题进行广泛的测试、例如确保电缆或布线不会过长或受到附近噪声(感应、高频输出等)的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我们很高兴听到这个问题得到解决。 如果将来有任何问题、请告知我们。

    此致、

    奥斯汀