主题中讨论的其他器件: DLPC1438
您好!
我们使用来自 eViewTek (EVT-D3和光学控制器板)的参考硬件、但我们需要一个示例应用或驱动程序来了解 SPI 数据格式并更好地了解 I2C 命令集。
适用于 DLPC1348的通用参考应用或驱动程序确实会对我们有所帮助。 TI 文档在某些方面过于模糊、而在其他方面过于冗长、并且自相矛盾。 一个有效的代码将非常有帮助。
eViewTek 似乎没有实施套件、只需将我们指向硬件数据表、I2C 命令集的几个片段以及 TI 文档即可。
他们必须能够告诉客户如何使用他们的产品。
从理论上讲、TI 应该能够告诉/向开发人员如何使用(或编程)他们的器件。
请向我提供 DLP300S 和 DLPC1438的任何工作样片。
提前感谢!