主题中讨论的其他器件:TPS99000、
大家好、感谢您的关注:
我们正在对 DLP5530投影仪执行校准过程、我们发现 无法达到较低的调光水平。
下图显示了 DLPC 控制器中的级别设置与 Konica CA-410上的实际尼特之间的关系。
如红色圆圈所示、在低调光水平下、系统停止工作且没有指示灯熄灭。
因此、您可以看到红色圆圈中的阶跃。
我们刚刚尝试了两组 TIA1增益。
对于较高的 TIA1增益、我们甚至无法完成校准过程。
我们已在 DS 中搜索 TPS99000、 并按照以下建议优化我们的电路。
但是、在我们重新获得较新的 PCBA 之前、我们希望得到您的建议
电容是否是我们问题的根本原因?
我们是否有任何方法可以找到原因或我们可以尝试的任何方向?