This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS99000-Q1:较低调光时的系统误差

Guru**** 1633940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS99000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1184855/tps99000-q1-system-error-in-lower-dimming

器件型号:TPS99000-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS99000

大家好、感谢您的关注:

  我们正在对 DLP5530投影仪执行校准过程、我们发现 无法达到较低的调光水平。

下图显示了 DLPC 控制器中的级别设置与 Konica CA-410上的实际尼特之间的关系。

如红色圆圈所示、在低调光水平下、系统停止工作且没有指示灯熄灭。  

因此、您可以看到红色圆圈中的阶跃。  

我们刚刚尝试了两组 TIA1增益。  

对于较高的 TIA1增益、我们甚至无法完成校准过程。

我们已在 DS 中搜索 TPS99000、 并按照以下建议优化我们的电路。

但是、在我们重新获得较新的 PCBA 之前、我们希望得到您的建议

电容是否是我们问题的根本原因?

我们是否有任何方法可以找到原因或我们可以尝试的任何方向?