请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3478 主题中讨论的其他器件:DLPA2005、
我使用的是 DLPC3478-DLPA2005+DMD3010。
我想在使用内部图案时使用图案切割功能、
但是查看下面的链接、3478似乎不支持这个函数。 对吗?
e2e.ti.com/.../dlpc3478-can-crop-1d-pattern-in-internal-pattern-mode
那么、什么是在输出内部模式时具有切削功能的 DLP 控制器?
请推荐。
请回答我的问题