This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLP3478:在使用内部图形时是否可以使用图形裁剪功能?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1193182/dlpc3478-dlp3478-is-it-possible-to-use-the-pattern-cropping-function-while-using-the-inner-pattern

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPA2005

我使用的是 DLPC3478-DLPA2005+DMD3010。

我想在使用内部图案时使用图案切割功能、

但是查看下面的链接、3478似乎不支持这个函数。 对吗?

e2e.ti.com/.../dlpc3478-can-crop-1d-pattern-in-internal-pattern-mode


那么、什么是在输出内部模式时具有切削功能的 DLP 控制器?

请推荐。

请回答我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    请让团队了解更多信息、并在几天内回复您。

    此致。

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    DLPC347x 系列支持内部图形显示等光控制功能的 DLP 芯片组不支持裁剪功能。

    此致、

    梅扬克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    另一个问题是、哪个系列支持上述功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请给我们一些时间来了解您的请求。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    没有支持此内部模式裁剪功能的芯片组。

    此致、

    John