This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:关于 DLP#39;s 瞬态电流限制的更改。

Guru**** 2584825 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1190889/dlp3010evm-lc-regarding-the-change-of-the-dlp-s-transient-current-limit

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLPA2005DLPC3478

大家好、我是 Yongjin。

我正在通过配置 DLPC3478、DLPA2005和 DMD3010来处理一个项目。

我想解决的问题是、当 DLP RGB LED 亮起时、电流会瞬间上升、然后稳定下来。

查看数据表、可以看到有一个瞬态电流限制功能、但我不知道如何使用它。

同时、我查看了论坛并确认 TI 直接修改并发送了固件。

我还想接收修改后的 FW。 我想将 RGB LED 的瞬态电流限制设置为2550mA。

请回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您是否看到每个 LED 或 特定 LED 的 LED 电流上升? 切换 LED 时、预计会出现一些浪涌。

    您是否有 LED 电流的屏幕截图来提供更多背景信息?

    您能否提供您提到的主题?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您的回答。

    我已随附下面请求的屏幕截图。

    所有 LED 都会出现这种现象。

    请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    是否可以有指向您提到的有关修改后固件的主题的链接? 我们想知道这以前是如何实现的。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    我参考的链接如下。

    e2e.ti.com/.../dlp3010evm-lc-about-current-limit-control

    请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请允许我们花一些时间回顾上述主题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您请求的更改不会影响您当前看到的行为。 这只是开关 LED 的浪涌电流。

    峰值电流高于预期。 EVM 是否有任何更改?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我不使用 EVM。

    我使用 DLPC3478-DLPA2005制作了定制板。

    DLPA <-> LED 之间的电路与 EVM 电路的直接连接方式相同。

    我们使用的 LED 为 KP CSLNM1.F1_EN、KB CSLNM1.14_EN、KR CSLNM1.23_EN。

    查看波形、定制电路板基本运行所需的电流约为1.2A。 除了该部分、我认为 LED 电流不高。 (除了该部分、我认为 LED 峰值电流大约为3.7A。)

    这就是我向您询问如何限制瞬态电流的原因。

    如有其他问题、

    1.我想对其进行测试、但无法更改瞬态电流限制?
    2.如果您认为第1点不适合您、您能否建议一种方法来降低浪涌电流?

    请回答两个问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是否可以查看电路板上 LED 的照明电路? 这相当于该领域:

    此外、此请求的主要关注点是什么? 我提出这一要求是因为我们可能无法完全消除过冲、但我们可能能够通过另一种方法满足您的需求。

    此致、
    奥斯汀