主题中讨论的其他器件:DLPA2005、 DLPC3478
大家好、我是 Yongjin。
我正在通过配置 DLPC3478、DLPA2005和 DMD3010来处理一个项目。
我想解决的问题是、当 DLP RGB LED 亮起时、电流会瞬间上升、然后稳定下来。
查看数据表、可以看到有一个瞬态电流限制功能、但我不知道如何使用它。
同时、我查看了论坛并确认 TI 直接修改并发送了固件。
我还想接收修改后的 FW。 我想将 RGB LED 的瞬态电流限制设置为2550mA。
请回复。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我是 Yongjin。
我正在通过配置 DLPC3478、DLPA2005和 DMD3010来处理一个项目。
我想解决的问题是、当 DLP RGB LED 亮起时、电流会瞬间上升、然后稳定下来。
查看数据表、可以看到有一个瞬态电流限制功能、但我不知道如何使用它。
同时、我查看了论坛并确认 TI 直接修改并发送了固件。
我还想接收修改后的 FW。 我想将 RGB LED 的瞬态电流限制设置为2550mA。
请回复。 谢谢你。
你好。
感谢您的回答。
我参考的链接如下。
e2e.ti.com/.../dlp3010evm-lc-about-current-limit-control
请回答我的问题。
你好。
我不使用 EVM。
我使用 DLPC3478-DLPA2005制作了定制板。
DLPA <-> LED 之间的电路与 EVM 电路的直接连接方式相同。
我们使用的 LED 为 KP CSLNM1.F1_EN、KB CSLNM1.14_EN、KR CSLNM1.23_EN。
查看波形、定制电路板基本运行所需的电流约为1.2A。 除了该部分、我认为 LED 电流不高。 (除了该部分、我认为 LED 峰值电流大约为3.7A。)
这就是我向您询问如何限制瞬态电流的原因。
如有其他问题、
1.我想对其进行测试、但无法更改瞬态电流限制?
2.如果您认为第1点不适合您、您能否建议一种方法来降低浪涌电流?
请回答两个问题。
谢谢你