This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010LC:1位单色图形显示模式不适用于在外部图形流模式下工作的 DLP3010LCFQK

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1197593/dlp3010lc-1-bit-monochrome-pattern-display-mode-is-not-working-with-dlp3010lcfqk-working-in-external-pattern-streaming-mode

器件型号:DLP3010LC
主题中讨论的其他器件:DLPA2005DLPC3478

各位专家:

最近、我需要使用 DLP3010LCFQK 在外部图形流模式下工作来测试1位单色图形显示。

DLPC 写入模式配置(96h)如下所示:

(1)序列类型:1位单声道  

(2)每个 VSYNC_WY 内的图形数量:3.

 (3)照明时间:2555us

(4) 预照明暗时间:171us

(5) 后照暗时间:41us

条件1 (所需条件):当 VSYNC_WI 信号以83.7Hz 的频率触发时、DLP3010LCFQK 不会投射光、TRIGGER_OUT_2始终保持未激活状态。  

条件2:当 VSYNC_We 信号仍以83.7Hz 的频率触发且仅将"Sequnce Type"更改为8位单声道时、  DLP3010LCFQK 会投射光、TRIGGER_OUT_2工作良好。

条件3: 当使用条件1 config (序列类型:1位单声道)以83.7Hz 的频率触发 VSYNC_WI 信号时、DLP3010AFQK 将投射光、 TRIGGER_OUT_2工作正常。

DLPC3478的固件版本为8.0.1 (固件名称:FWSEL_DLPC3478_DLPA2005_PM2_i2c0x36_v8p0p1)。

请帮帮我。

提前感谢您的支持。  

此致、

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您使用的是 EVM 还是定制板?

    我认为您指定的时序超出了该特定 FW 的规格。 需要调整前照灯和后照灯时间。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

      我正在使用定制板、感谢您的回复、您的回复解决了此问题!!!

      我尝试在 DLPC3478的数据表和软件编程人员指南中找出最小限制、但我找不到信息。

      我还下载了 EVM GUI 工具以检查限制、但该工具显示"EVM Status:Not Connected"。

      由于我现在没有 EVM 板、是否有其他方法可以通过 EVM GUI 工具或其他文档检查限制?

    此致、

    Gavin