请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3439 您好、TI!
我已经使用 DLPC3439和 FPGA 开发结构光3D 扫描。 在开发过程中我有一些问题。
1. DLPC3439中嵌入的 eDRAM 存储器的 Kb 量。
2.切换 DLPC 中预存储的图像时,切换延迟是多少?
3.如何控制 eDRAM 中预存储的照片,您能否提供代码示例?
DLPC3439签入/签出/和的含义是什么? 它们之间的相应关系是什么?
非常感谢。