This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:DLPC3439研发问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1220484/dlpc3439-dlpc3439-r-d-issues

器件型号:DLPC3439

您好、TI!

我已经使用 DLPC3439和 FPGA 开发结构光3D 扫描。 在开发过程中我有一些问题。

1.   DLPC3439中嵌入的 eDRAM 存储器的 Kb 量。

2.切换 DLPC 中预存储的图像时,切换延迟是多少?

3.如何控制 eDRAM 中预存储的照片,您能否提供代码示例?

DLPC3439签入/签出/和的含义是什么? 它们之间的相应关系是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请给团队留出时间来研究您的问题。

    照片内容通常存储在连接到 DLPC3439的 SPI 闪存中。

    对于问题4、您能否说明该术语的来源?

    此致、

    John