This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:在4710 EVM 上裁剪了图像(显示:1280 x 720p、发送:1920 x 1080p)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3439, DLPLCRD-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1210821/dlpdlcr4710evm-g2-image-cropped-on-4710-evm-displayed-1280-x-720p-sent-1920-x-1080p

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLPA3005DLPC3439DLPLCRD-GUI

您好、Lori:

感谢您的答复。

我可以看到、显示的图像为1280x720p、因为这就是程序显示的(下图)。 我也有自己的代码来检查分辨率、它打印出相同的数字(下面的第二张图片)。

如下图所示、发送的图像为1920 x 1080、然后裁剪为1280 x 720、但无法如星号(我拥有的模型)中所述更改4710 EVM 的此参数。

如果设备以全高清出售、则应显示全高清但不裁剪图像、您知道可以通过什么方法更改吗?

非常感谢、

Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentina:

    欢迎回到 E2E 论坛,感谢您对 DLPRegistered技术的兴趣。

    这是奇怪的。 您正确地指出、EVM 应该具备全高清分辨率。

    您是否愿意检查 EVM 上的系统软件和固件的闪存版本? 另外,您的 DMD.GetSize ()返回什么值(如正在使用的操作码)?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    非常感谢您的答复。

    请参阅以下系统和闪存版本:

    DMD.GetSize 函数从得到的视频帧中获取分辨率、您可以在 GitHub (已 在此处链接、完整的存储库在此处 )上找到 Fabien Baron 提供的完整代码

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valentina、

    不用客气。

    您能说出从何处收到此固件吗? TI DLPRegisteredPico 固件选择工具上提供 的最新映像为7.7.1版,系统软件版本为4.4.2。 您是否与 TI 工程师合作?

    此外、请尝试在工具中刷写最新的固件映像以进行配置、并告知我们这是否可以解决问题。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    当我尝试刷写您链接的映像时、它告诉我它不 适合用于正确的器件、但我确实选择了正确的映像(具有 DLPA3005 PMIC 的 DLPC3439控制器和其他所有默认设置)、因此我不明白我可以对此做什么。

    我能够使用系统软件版本4.1.0将其更新到版本7.3.2、但仍不是最新版本、同样的问题仍然存在。

    不、我不能与任何 TI 工程师合作、我拥有的固件是您从 EVM4710-G2网页上下载软件固件和 GUI 时得到的固件

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentina:

    您能否尝试使用 DLPDLC-GUI 以最新映像版本7.7.1重新闪存 EVM?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    我已经按照您的建议完成了此操作、现在固件版本7.7.1 (最新)和 EVM 软件版本4.2.2。

    在这个版本中 、我似乎无法使用"advanced"选项卡中的任何命令、因此当我尝试获取图像尺寸或将源设置为"外部输入模式"时、会出现一个错误、提示确保 EVM 已连接并正常工作(请参阅下面的屏幕截图)

    EVM 在连接后发光并可以使用外部输入模式、如下图所示。我 将使用投影仪作为第二个显示器、并 显示我的桌面、 但是、图像是上下颠倒的(请注意顶部而不是底部的任务栏)

    有什么建议吗? 您能提供帮助吗?  

    非常感谢、

    Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentina:

    将固件更新到 v7.7.1后、输出图像似乎没有被裁剪。  

    现在、您可以切换回 DLPLCRD-GUI 并尝试发送任何命令。

    图片翻转的选项。 您可以使用写入显示图像方向(14h)来翻转短轴和/或长轴图像。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    非常感谢您的帮助。 否、它仍被裁剪、请参阅下图:

    默认输入图像尺寸和自动成帧信息仍然为1280 x 720p、如果我更改它们、输出如上所示将被裁剪/像素化、您能提供帮助吗?

    非常感谢、

    Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我还想添加、我注意到信息选项卡上标记了"命令错误"、如下所示:

    您知道如何解决此问题吗?

    非常感谢、

    Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentina:

    命令错误不是引起关注的主要原因。 可能是缺少一个确认位或类似的位。 通过从高级 GUI 的"Status"菜单中发出读取通信状态命令、可以找到有关失败的命令(如果该命令仍然存在)的更多信息。

    请给我们时间进一步调查并联系您。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valentina、

    在我们的 EVM 上不会遇到这些相同的问题。 是否可以发送视频前端的设置图像?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    当然、您需要看到什么? 是否仅更改了 EVM 软件界面的设置?

    此致、

    Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valentina、  

    我的意思是要求输入流式传输到4710EVM 的图像文件(.png、.bmp、.jpeg 等)、但我只注意到了上面图像中的窗口栏。 您似乎是在使用 EVM 作为显示器。

    是否可以共享发送到 EVM 中的显示设置?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    是的、我将其用作第二个显示器、这些是设置:

    我还运行读取命令以更好地了解标记为高电平的错误、该错误表明存在"I2C 命令错误操作码= 16"。

    感谢任何帮助。

    非常感谢、

    Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentina:

    计算机中的分辨率设置是1920x1080,这是正确的。  

    我们 的 EVM 不会出现同样的问题、因此我需要进一步了解团队的情况、下周再见。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentina:  

    这里还有一件事我想与您确认一下。 您能否在计算机上共享输入帧速率?  

    在显示设置中、选择要发送到 EVM 作为显示屏的屏幕编号。 然后、在 Advanced (高级)显示设置中、有一个刷新率(Hz)。

    DLPC3439支持60Hz 的输入帧速率以实现1080p 分辨率。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori:

    请查看以下刷新率:

    此致、

    Valentina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentina:

    感谢您提供的信息!

    由于我们尚未在 EVM 上看到此体验、因此很难确定问题的原因。

    您是否有其它计算机和 HDMI 电缆可以任意使用此功能? 这可能是一个不错的尝试。  

    此致、

    Lori