主题中讨论的其他器件:DLPA3005、 DLPC3439、 DLPLCRD-GUI
您好、Lori:
感谢您的答复。
我可以看到、显示的图像为1280x720p、因为这就是程序显示的(下图)。 我也有自己的代码来检查分辨率、它打印出相同的数字(下面的第二张图片)。
如下图所示、发送的图像为1920 x 1080、然后裁剪为1280 x 720、但无法如星号(我拥有的模型)中所述更改4710 EVM 的此参数。
如果设备以全高清出售、则应显示全高清但不裁剪图像、您知道可以通过什么方法更改吗?


非常感谢、
Valentina