This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:DLPC3470CZEZ 芯片控制 DLP2010NIR DMD、需要 DLPC3470CZEZ 固件和源代码

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010, DLP2010NIR, DLPC3470, DLPC150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1210998/dlpc3470-the-dlpc3470czez-chip-controls-dlp2010nir-dmd-requiring-dlpc3470czez-firmware-and-source-code

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件:DLP2010NIRDLPC150、DLP2010

大家好、团队

下面的消息是我的客户提出的问题

我们正在开发一种小型近红外线光谱仪设备、使用 DLPC3470CZEZ 芯片来控制 DLP2010NIR DMD、目前没有找到相应的 DLPC3470CZEZ 固件和源代码、希望提供、谢谢!

此致、

Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!  

    我使用 web 工具翻译成了英语-希望以下翻译正确无误:

    "我们正在开发一种小型近红外线光谱仪器件、它使用 DLPC3470CZEZ 芯片来控制 DLP2010NIR DMD。

    目前、我们尚未找到相应的 DLPC3470CZEZ 固件和源代码。 "谢谢你,谢谢你。"

    DLPC3470控制器不支持光谱分析功能。 它面向结构光应用。 光谱分析应用的配套控制器是 DLPC150控制器。 请为您的产品使用此控制器。  产品页面上提供了支持固件。

    DLPC150数据表、产品信息与支持| TI.com

    DLPC150与 DLCP3470引脚兼容、希望您不能对电路板进行任何更改。

    此致、

    Vivek

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是DLPC3470的数据手册上有明确说明DLPC3470是支持控制DLP2010NIR DMD的 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从DLP3470的数据手册书看,DLP3470是完全支持DLP2010NIR DMD的,所以应该有对应支持DLP3470控制DLP2010NIR DMD的固件和源码。你们在和相关的DLP3470和DLP2010NIR DMD的技术负责人再确认一下,谢谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek Thakur

    很抱歉昨天误把客户的中文内容发送到英文论坛、因为太急了、对不起,谢谢你及时回复、我把客户的新回复翻译好了。

    "但是、DLPC3470数据表明确指出、DLPC3470支持对 DLP2010NIR DMD 的控制。

    从 DLP3470的数据表可以看出、DLP3470完全支持 DLP2010NIR DMD、因此应具有支持 DLP3470的固件和源代码来控制 DLP2010NIR DMD。 请联系 DLP3470和 DLP2010NIR DMD 的技术团队、了解他们是否能够提供这些信息、谢谢您!

    "

    以上是客户回复的内容,请帮助他,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    遗憾的是、我们没有支持 DLP2010NIR DMD 的 DLP3470的固件。 请参考上文 Vivek 的建议。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们公司的第一代光谱仪采用过的是DLP150控制DLP2010NIR DMD,但是由于DLP150的刷新速率不够,所以在第二代光谱仪上将DLP150升级为DLP3470;如果你们没有DLP3470控制DLP2010NIR DMD的固件和源码,那里们给我们提供一下DLP150控制DLP2010NIR DMD的源码和DLP3470控制DLP2010的源码以及开发环境,我们自己进行合并改造出DLP3470控制DLP2010NIR光谱的固件,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!,Lori

    感谢您的回复,我翻译了我的客户的新回复、

    "公司第一代光谱仪使用 DLP150来控制 DLP2010NIR DMD、但由于 DLP150的刷新率还不够、第二代光谱仪上的 DLP150升级为 DLP3470; 如果您没有 DLP3470控制 DLP2010NIR DMD 的固件和源代码、您能否提供 DLP150控制 DLP2010NIR DMD 和 DLP3470控制 DLP2010源代码和开发环境的源代码、我们将合并并转换 DLP3470控制 DLP2010NIR 频谱的固件、谢谢

    此致、

    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!  

    产品页面上提供了支持的固件和信息。

    DLPC3470数据表、产品信息和支持| TI.com

    DLPC150数据表、产品信息与支持| TI.com

    您正在查找其他哪些源代码?  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢,但是,以下这两个链接中资料,关于DLPC150和DLPC3470芯片本身只提供了编译后的固件,没有提供DLPC150和DLPC3470自身的源代码,现在我们要自己开发DLPC3470控制DLP2010NIR的固件,需要你们提供DLPC150和DLPC3470自身的源代码,以帮助我们完成开发需求,谢谢!μ A

    DLPC3470数据表、产品信息和支持| TI.com

    DLPC150数据表、产品信息与支持| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!,Lori

    感谢您的回复,我翻译了我的客户的新回复、

    不过、谢谢您、 以下两个链接中有关 DLPC150和 DLPC3470芯片本身的信息仅提供经过编译的固件、没有提供 DLPC150和 DLPC3470自己的源代码、现在我们必须开发 DLPC3470控制 DLP2010NIR 固件、 需要您提供 DLPC150和 DLPC3470自己的源码来帮助我们满足开发需求、谢谢您!

    DLPC3470数据表、产品信息和支持| TI.com

    DLPC150数据表、产品信息与支持| TI.com

    此致、

    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou Ying:

    DLPC150的源代码不是开源的、不能共享。  

    请告诉我们您想要在固件中更改什么以及为什么。

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们第一代光谱仪模块采用DLPC150控制DLP 2010NIR DMD模块,但DLPC150的刷新率不够,所以升级为刷新率更高的DLPC3470控制DLP 2010NIR DMD,从DLPC3470数据手册上看出DLPC3470是支持控制DLP 2010NIR DMD,但是从你们的技术哪里得到的回复是目前你们还没有DLPC3470控制LP 2010NIR DMD固件,所以目前要完成我们第二代基于DLPC3470升级版光谱仪的开发主要有两种方案,第一种就是你们定制出一套DLPC3470控制LP 2010NIR DMD固件给我们,第二种就是你们把相关源码给我们,然后我们自己定制开发合适的固件。我们的需求很简单,就是需要一个DLPC3470控制LP 2010NIR DMD固件,希望尽快能提供有效的技术支持方案,谢谢!2010NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akhil Guntumadugu

    感谢您的回复,我翻译了我的客户的新回复、

    由于我们的第一代光谱仪模块使用 DLPC150控制 DLP 2010NIR DMD 模块、 但 DLPC150的刷新率是不够的、所以从 DLPC3470数据表可以看出、升级到具有较高刷新率的 DLPC3470控制 DLP 2010NIR DMD。 但从何处获取有关您的技术的回复呢、就是您没有 DLPC3470 Control LP 2010NIR DMD 固件、因此、目前要完成基于 DLPC3470升级光谱仪的第二代产品的开发、主要有两种解决方案、 第一次是向我们自定义一组 DLPC3470 Control LP 2010NIR DMD 固件、第二次是向我们提供相关的源代码、然后我们自己自定义和开发适当的固件。 我们的需求非常简单、就是我们需要一个 DLPC3470 Control LP 2010NIR DMD 固件、希望能尽快提供一个有效的技术支持解决方案、谢谢!

    此致、

    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ying Zhou、您好!

    请允许我们在下周前考虑如何支持该申请。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢!期待你们的支持方案!μ A

    介绍一下,我们是无锡迅杰光远科技有限公司(智能分析服务股份有限公司),网址:https://www.nir-ias.com,是一家近红外光学模组以及应用仪器设备的制造商,主要产品是以DLP型光谱仪、阵列型光谱仪、傅里叶光谱仪等各种光谱模组,以及这些模组为中心形成各种光谱仪分析仪器与设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,G ü,Austin Snyder

    感谢您的回复,我翻译了我的客户的新回复、

    非常感谢! 期待您的支持!

    简介、我们是无锡迅捷光源科技有限公司 (智能分析服务有限公司)、网站: https://www.nir-ias.com、是一家近红外线光学模块和应用仪器设备制造商、主要产品有 DLP 光谱仪、阵列光谱仪、傅立叶光谱仪等光谱模块、这些模块为形成各种光谱仪分析仪器设备的中心。

    此致、

    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供以上信息。 团队赞赏他们的见解。

    正如奥斯汀所说、我们需要时间来考虑这一请求。 感谢您的耐心。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,约翰·麦克奈特

    感谢您的回复,

    我们期待您的回复。

    此致、

    Katherine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying Zhou:

    我们仍在研究这个问题。 感谢您的耐心。

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亚历山大·陈

    感谢您的回复,

    是否有关于此问题的任何更新?

    此致、

    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine:

    我将提请团队注意这一点、以获得您的解决方案。 感谢您的耐心。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine:

    感谢您的耐心。 我将总结完整的回答并帮助解决这些问题。

    1. DLP 控制器连同随附的固件一起定义了终端应用。 一个 DMD 可由多个控制器支持、从而实现不同的应用或用例。  在本例中、DLPC3470以及 DLP2010NIR DMD 芯片组专为结构光应用而设计。 这款 DMD 与 DLCP150搭配使用、专为光谱检测应用而设计。

    2. DLCP3470控制器上的光谱感应固件无法实现任何更高的性能。 客户不应比较 DLPC3470支持的视频帧速率、DLPC3470适用于显示视频图像。

    3. 1位图形速率适用于频谱检测应用。

    仅 DLCP150控制器支持频谱检测应用。  由于 DLPC3470和 DLCP150引脚兼容、客户可以轻松地重复使用硬件。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现DLP2010NIR DMD的接口采用的lvds形式,我们是否可以去掉DLPC3470或者DLPC150控制器,直接采用我们的CPU上集成的lvds显示接口接到DLP2010NIR DMD的lvds接口上,然后我自己在CPU开发应用程序直接驱动DLP2010NIR DMD以实现我们想要的效果,你们帮我评估一下这样操作是否具有技术可行性,谢谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liuzaixing:

    我使用网络翻译工具翻译英文。 希望以下是正确的翻译:

    "我们发现 DLP2010NIR DMD 接口采用 LVDS 形式。 
    我们是否可以移除 DLPC3470或 DLPC150控制器并直接使用
    我们的 CPU 上集成的 LVDS 显示接口连接到
    DLP2010NIR DMD 的 LVDS 接口、然后我开发
    直接在 CPU Drive DLP2010NIR 上运行应用程序
    DMD 来实现我们想要的效果、请帮助我进行评估
    这项操作在技术上是否可行、谢谢!"

    此控制器是 DMD 芯片组可靠运行所必需的。
    DMD 和控制器之间的接口是 Sub-LVDS 接口(专有)、并且支持多层协议。
    控制器获取输入模式、并转换它们 DMD 镜片设置和时序。 您无法替换它们。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复,不过到目前没有的实质性的解决方法,希望我们通过签订NDA协议获取DLPC150和DLPC3470的源码,我们自己根据需要开发,谢谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek Thakur

    感谢您的回复,我翻译了我的客户的新回复、

    "非常感谢您的回复、但到目前为止还没有实质性的解决方案、我希望我们能通过签署保密协议来获得 DLPC150和 DLPC3470的源代码、并且我们会根据需要自行开发、谢谢!"

    此致、

    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine:

    TI 不提供任何 DLP 控制器的源代码。  我们不支持这一请求。

    我想通过本次讨论 off0line (私有)、以便他们可以详细地分享他们的详细要求、我们将探讨支持他们的应用的最佳方式。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek Thakur
    感谢您的回复、我会将您的回复传递给我的客户
    此致,
    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine:

    感谢您在此过程中的帮助。 我们期待通过直接发送客户信息的方式收到您的回复。

    此致、

    奥斯汀