主题中讨论的其他器件:DLP2010NIR、 DLPC150、DLP2010
大家好、团队
下面的消息是我的客户提出的问题
我们正在开发一种小型近红外线光谱仪设备、使用 DLPC3470CZEZ 芯片来控制 DLP2010NIR DMD、目前没有找到相应的 DLPC3470CZEZ 固件和源代码、希望提供、谢谢!
此致、
Katherine
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队
下面的消息是我的客户提出的问题
我们正在开发一种小型近红外线光谱仪设备、使用 DLPC3470CZEZ 芯片来控制 DLP2010NIR DMD、目前没有找到相应的 DLPC3470CZEZ 固件和源代码、希望提供、谢谢!
此致、
Katherine
用户好!
我使用 web 工具翻译成了英语-希望以下翻译正确无误:
"我们正在开发一种小型近红外线光谱仪器件、它使用 DLPC3470CZEZ 芯片来控制 DLP2010NIR DMD。
目前、我们尚未找到相应的 DLPC3470CZEZ 固件和源代码。 "谢谢你,谢谢你。"
DLPC3470控制器不支持光谱分析功能。 它面向结构光应用。 光谱分析应用的配套控制器是 DLPC150控制器。 请为您的产品使用此控制器。 产品页面上提供了支持固件。
DLPC150与 DLCP3470引脚兼容、希望您不能对电路板进行任何更改。
此致、
Vivek
您好,Vivek Thakur
很抱歉昨天误把客户的中文内容发送到英文论坛、因为太急了、对不起,谢谢你及时回复、我把客户的新回复翻译好了。
"但是、DLPC3470数据表明确指出、DLPC3470支持对 DLP2010NIR DMD 的控制。
从 DLP3470的数据表可以看出、DLP3470完全支持 DLP2010NIR DMD、因此应具有支持 DLP3470的固件和源代码来控制 DLP2010NIR DMD。 请联系 DLP3470和 DLP2010NIR DMD 的技术团队、了解他们是否能够提供这些信息、谢谢您!
"
以上是客户回复的内容,请帮助他,非常感谢~
我们公司的第一代光谱仪采用过的是DLP150控制DLP2010NIR DMD,但是由于DLP150的刷新速率不够,所以在第二代光谱仪上将DLP150升级为DLP3470;如果你们没有DLP3470控制DLP2010NIR DMD的固件和源码,那里们给我们提供一下DLP150控制DLP2010NIR DMD的源码和DLP3470控制DLP2010的源码以及开发环境,我们自己进行合并改造出DLP3470控制DLP2010NIR光谱的固件,谢谢!
您好!,Lori
感谢您的回复,我翻译了我的客户的新回复、
"公司第一代光谱仪使用 DLP150来控制 DLP2010NIR DMD、但由于 DLP150的刷新率还不够、第二代光谱仪上的 DLP150升级为 DLP3470; 如果您没有 DLP3470控制 DLP2010NIR DMD 的固件和源代码、您能否提供 DLP150控制 DLP2010NIR DMD 和 DLP3470控制 DLP2010源代码和开发环境的源代码、我们将合并并转换 DLP3470控制 DLP2010NIR 频谱的固件、谢谢
此致、
Katherine
用户好!
产品页面上提供了支持的固件和信息。
您正在查找其他哪些源代码?
此致、
Lori
感谢,但是,以下这两个链接中资料,关于DLPC150和DLPC3470芯片本身只提供了编译后的固件,没有提供DLPC150和DLPC3470自身的源代码,现在我们要自己开发DLPC3470控制DLP2010NIR的固件,需要你们提供DLPC150和DLPC3470自身的源代码,以帮助我们完成开发需求,谢谢!μ A
您好!,Lori
感谢您的回复,我翻译了我的客户的新回复、
不过、谢谢您、 以下两个链接中有关 DLPC150和 DLPC3470芯片本身的信息仅提供经过编译的固件、没有提供 DLPC150和 DLPC3470自己的源代码、现在我们必须开发 DLPC3470控制 DLP2010NIR 固件、 需要您提供 DLPC150和 DLPC3470自己的源码来帮助我们满足开发需求、谢谢您!
此致、
Katherine
由于我们第一代光谱仪模块采用DLPC150控制DLP 2010NIR DMD模块,但DLPC150的刷新率不够,所以升级为刷新率更高的DLPC3470控制DLP 2010NIR DMD,从DLPC3470数据手册上看出DLPC3470是支持控制DLP 2010NIR DMD,但是从你们的技术哪里得到的回复是目前你们还没有DLPC3470控制LP 2010NIR DMD固件,所以目前要完成我们第二代基于DLPC3470升级版光谱仪的开发主要有两种方案,第一种就是你们定制出一套DLPC3470控制LP 2010NIR DMD固件给我们,第二种就是你们把相关源码给我们,然后我们自己定制开发合适的固件。我们的需求很简单,就是需要一个DLPC3470控制LP 2010NIR DMD固件,希望尽快能提供有效的技术支持方案,谢谢!2010NIR
您好,Akhil Guntumadugu
感谢您的回复,我翻译了我的客户的新回复、
由于我们的第一代光谱仪模块使用 DLPC150控制 DLP 2010NIR DMD 模块、 但 DLPC150的刷新率是不够的、所以从 DLPC3470数据表可以看出、升级到具有较高刷新率的 DLPC3470控制 DLP 2010NIR DMD。 但从何处获取有关您的技术的回复呢、就是您没有 DLPC3470 Control LP 2010NIR DMD 固件、因此、目前要完成基于 DLPC3470升级光谱仪的第二代产品的开发、主要有两种解决方案、 第一次是向我们自定义一组 DLPC3470 Control LP 2010NIR DMD 固件、第二次是向我们提供相关的源代码、然后我们自己自定义和开发适当的固件。 我们的需求非常简单、就是我们需要一个 DLPC3470 Control LP 2010NIR DMD 固件、希望能尽快提供一个有效的技术支持解决方案、谢谢!
此致、
Katherine
感谢!期待你们的支持方案!μ A
介绍一下,我们是无锡迅杰光远科技有限公司(智能分析服务股份有限公司),网址:https://www.nir-ias.com,是一家近红外光学模组以及应用仪器设备的制造商,主要产品是以DLP型光谱仪、阵列型光谱仪、傅里叶光谱仪等各种光谱模组,以及这些模组为中心形成各种光谱仪分析仪器与设备。
您好,G ü,Austin Snyder
感谢您的回复,我翻译了我的客户的新回复、
非常感谢! 期待您的支持!
简介、我们是无锡迅捷光源科技有限公司 (智能分析服务有限公司)、网站: https://www.nir-ias.com、是一家近红外线光学模块和应用仪器设备制造商、主要产品有 DLP 光谱仪、阵列光谱仪、傅立叶光谱仪等光谱模块、这些模块为形成各种光谱仪分析仪器设备的中心。
此致、
Katherine
您好、Katherine:
感谢您的耐心。 我将总结完整的回答并帮助解决这些问题。
1. DLP 控制器连同随附的固件一起定义了终端应用。 一个 DMD 可由多个控制器支持、从而实现不同的应用或用例。 在本例中、DLPC3470以及 DLP2010NIR DMD 芯片组专为结构光应用而设计。 这款 DMD 与 DLCP150搭配使用、专为光谱检测应用而设计。
2. DLCP3470控制器上的光谱感应固件无法实现任何更高的性能。 客户不应比较 DLPC3470支持的视频帧速率、DLPC3470适用于显示视频图像。
3. 1位图形速率适用于频谱检测应用。
仅 DLCP150控制器支持频谱检测应用。 由于 DLPC3470和 DLCP150引脚兼容、客户可以轻松地重复使用硬件。
此致、
Vivek
您好 Liuzaixing:
我使用网络翻译工具翻译英文。 希望以下是正确的翻译:
"我们发现 DLP2010NIR DMD 接口采用 LVDS 形式。
我们是否可以移除 DLPC3470或 DLPC150控制器并直接使用
我们的 CPU 上集成的 LVDS 显示接口连接到
DLP2010NIR DMD 的 LVDS 接口、然后我开发
直接在 CPU Drive DLP2010NIR 上运行应用程序
DMD 来实现我们想要的效果、请帮助我进行评估
这项操作在技术上是否可行、谢谢!"
此控制器是 DMD 芯片组可靠运行所必需的。
DMD 和控制器之间的接口是 Sub-LVDS 接口(专有)、并且支持多层协议。
控制器获取输入模式、并转换它们 DMD 镜片设置和时序。 您无法替换它们。
此致、
Vivek