This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TP:了解着陆边缘和光路

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLP471TP, DLP7000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1215210/dlp471tp-understanding-the-landed-edge-and-light-paths

器件型号:DLP471TP
主题中讨论的其他器件: DLP7000、DLP3010

您好、专家!

请就 有关 DLP471TP 的此查询寻求您的帮助。

我不确定我是否了解着陆边缘和光路。

因为它与我所知道的 DLP7000等其他 DLP 有矛盾。

您能详细解释一下如何在3D 中对镜片进行标题吗、或者像下面所示的那样

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    欢迎返回论坛。

    我想问我的同事是否有可以分享的有用材料。 简而言之、当像素处于"打开"状态时、镜片旋转以指示灯向上(或指向您)。 着陆边朝下、接触镜子下方的底部表面。 在"关闭"状态下、镜像被旋转、关闭状态着陆边沿接触镜像下方的表面、从而将光反射到左上角。

    这有助于澄清吗?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢奥斯汀的回答。

    您能通过分享一个图表来澄清这一点吗?因为我不清楚这两条语句"镜下的底部表面"和"镜下的表面"之间的区别。

    换句话说、我需要知道围绕哪个轴旋转镜片多少、以便能够在包括投影光学器件在内的整个系统中模拟光传播? 是否有文件或专利澄清了这一想法?

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    请允许团队对此进行查看、然后与您联系。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    这些语句之间没有区别。 我重申了对两个状态的相同概念。 借用您张贴的图像、着陆边用红色箭头指出。

    我仍在与团队合作、试图找到可以更好地阐明概念的文档、但 DLP471TP 数据表 包含有关镜片角的信息(请参阅第6.11节)。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    有关 DLP471TP 角度和运动的信息、请参阅 适用于 DLP3010数字微镜器件的光学引擎参考设计的第4.1节"DLP TRP 像素架构"。 虽然本文档用于 DLP3010、但对于 DLP471TP、相关概念保持不变。 但是、值得注意的是、光路略有不同。 您共享的光路图像最初显示正确的角度。

    我没有可以提供的3D 模型,但" 如何使用 DLPRegistered技术显示视频和控制光 "视频中的简短动画可能有助于查看镜片的移动。 我提到的动画从时间戳0:45开始、持续到1:02。

    此致、

    奥斯汀