主题中讨论的其他器件: DLP7000、DLP3010
您好、专家!
请就 有关 DLP471TP 的此查询寻求您的帮助。
我不确定我是否了解着陆边缘和光路。
因为它与我所知道的 DLP7000等其他 DLP 有矛盾。
您能详细解释一下如何在3D 中对镜片进行标题吗、或者像下面所示的那样
谢谢你。
此致、
阿奇·A·阿奇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Archie。
这些语句之间没有区别。 我重申了对两个状态的相同概念。 借用您张贴的图像、着陆边用红色箭头指出。

我仍在与团队合作、试图找到可以更好地阐明概念的文档、但 DLP471TP 数据表 包含有关镜片角的信息(请参阅第6.11节)。
此致、
奥斯汀
您好、Archie。
有关 DLP471TP 角度和运动的信息、请参阅 适用于 DLP3010数字微镜器件的光学引擎参考设计的第4.1节"DLP TRP 像素架构"。 虽然本文档用于 DLP3010、但对于 DLP471TP、相关概念保持不变。 但是、值得注意的是、光路略有不同。 您共享的光路图像最初显示正确的角度。
我没有可以提供的3D 模型,但" 如何使用 DLP技术显示视频和控制光 "视频中的简短动画可能有助于查看镜片的移动。 我提到的动画从时间戳0:45开始、持续到1:02。
此致、
奥斯汀