This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA100:DLPC3440's CW1_PWM 信号存在抖动问题

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1211464/dlpa100-dlpc3440-s-cw1_pwm-signal-has-jitter-issue

器件型号:DLPA100

您好、TI。

我想谈谈从 DLPC3440的 GPIO_12引脚到 DLPA100的 GMIN 引脚提供的 CW1_PWM 信号。  

进行了实验。  我看到、当 DLPC3440接收到特定的 I2C 命令时、脉冲上会瞬间发生抖动。  

问题可能与多个单元重复。  

可以针对问题触发的命令如下所示。  

*将输入源选择(05h)写入其他人的外部视频端口  

*写入启动界面执行(35h)  

*等等...

关键在这里。  

为了满足光学要求、我必须制造另一个与第一轮同步的第二轮系统。  

抖动对单轮系统没有太大影响、但对我的双轮系统而言、它成为了一个严重的问题。  

它完全无法控制、因此如果可能、我要从根本原因中消除该抖动问题。

我有三个问题。  

首先、  

是否是已知问题?  我想知道您是否 也可以在实验室中重复该问题。

第2次、  

是否有任何想法或解决方法的线索? 如果有的话、让我来分享一下。

如果您能告诉我、这将对我有所帮助。

Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BR:

    感谢您提出这个问题。  我将继续、并将其重新分配给适当的团队、以便为该控制器提供支持。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron

    请称我为 Hide。  对不起,我忘了写我的名字在我的第一篇文章的底部。

    感谢您发送编修。 我期待收到您的回复。

    此致

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏了、

    请允许我们的团队查看您的问题、我们会在下周同一时间再见。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏了、

    DLPC3440不支持两轮配置。 它仅适用于单轮应用。

    我会将您的信息传达给我的同事、他们可以在公共论坛之外接触到即将开展的项目的相关信息。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    好久不见。

    我了解。  我将等待公布。

    非常感谢您将信息发送给相关人员。

    此致、

    隐藏